请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2010 工具/软件:
您好:
客户遇到了 DLPA2010干扰 RF GSM 灵敏度的问题。 请帮助确定后续分析和解决步骤。
问题现象:打开投影时、GSM 全通道的灵敏度降低10 dB 以上、GPS CN0降低10 dB 以上。
我们进行了以下实验:
1.关闭风扇-->不使用
2.关闭投影灯-->不使用
3.在屏蔽盖的开口处粘贴导电布,密封它->不使用
4.加强投影模块的接地,用导电布缠绕它-->不使用
5.关闭 FPGA -->不使用
6.关闭 DLPA2005 -->干扰消失
e2e.ti.com/.../HCT_2D00_V8300DLP_2600_SIMSUB_2D00_A2_5F00_20250324_2D00_1.pdf