工具/软件:
您好、我有 P67 0.67″PLM 模型和可控制该模型的 DLPLCRC900DEVM 器件。
我正在使用 DLPLCRC900DEVM 软件来测试 P67。 虽然二进制模式可以正常工作、但任何高于2位的模式都无法正常工作。
我正在通过"Depth Settings"(深度设置)窗口调整图像的位深。
我知道 P67是一款定制设备、这可能是软件限制、还是需要以不同的方式加载模式?
感谢您的时间和帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、我有 P67 0.67″PLM 模型和可控制该模型的 DLPLCRC900DEVM 器件。
我正在使用 DLPLCRC900DEVM 软件来测试 P67。 虽然二进制模式可以正常工作、但任何高于2位的模式都无法正常工作。
我正在通过"Depth Settings"(深度设置)窗口调整图像的位深。
我知道 P67是一款定制设备、这可能是软件限制、还是需要以不同的方式加载模式?
感谢您的时间和帮助。
亲爱的 Aaron Black、
首先、我生成了8位 CGH 作为 BMP 文件并将其上传到软件中。 然后、我选择了"Pattern on the Fly"模式、并在 Pattern Mode 面板的 Bit Information 部分调整了深度。 当深度设置为1 (二进制)时、所需图像将在激光入射后显示;但是、当深度为2或更高时、不会显示图像。 它与激活相位 DMD 之前相同—只会出现镜像反射图像、没有图案。
谢谢你。
此致、
Chanseul Lee