This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:相位光调制运行问题(P67)

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1510278/dlplcrc900devm-phase-light-modulation-operation-question-p67

器件型号:DLPLCRC900DEVM

工具/软件:

您好、我有 P67 0.67″PLM 模型和可控制该模型的 DLPLCRC900DEVM 器件。

我正在使用 DLPLCRC900DEVM 软件来测试 P67。 虽然二进制模式可以正常工作、但任何高于2位的模式都无法正常工作。

我正在通过"Depth Settings"(深度设置)窗口调整图像的位深。

我知道 P67是一款定制设备、这可能是软件限制、还是需要以不同的方式加载模式?

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chanseul、

    如何构建2位映像?  n 位 CGH 的每个位平面本身都必须是有效的 CGH。  当您指向一个阵列并指定位深度  n 时、系统会将该阵列划分为  n 个位平面。  除非您专门对其进行封装、使得每个位平面都是正确封装的 CGH、EVM 就会明白您不会得到预期的位平面。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我生成了一个8位 CGH 并上传了文件、然后使用 GUI 的位深度设置来调整我要使用的图形的位。 您能否告诉我、我是否应该采取不同的方法来生成 CGH? 非常感谢您的指导。

    Chanseul Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chanseul、

    为了我们的理解,当你说  

    Unknown 说:
    任何高于2位的代码都不起作用。

    这到底意味着什么? 您是否看到错误或图像未正确显示?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chanseul,

    我将向您发送一个朋友邀请。  我想看看能否就此召开一次会议。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron Black、

    首先、我生成了8位 CGH 作为 BMP 文件并将其上传到软件中。 然后、我选择了"Pattern on the Fly"模式、并在 Pattern Mode 面板的 Bit Information 部分调整了深度。 当深度设置为1 (二进制)时、所需图像将在激光入射后显示;但是、当深度为2或更高时、不会显示图像。 它与激活相位 DMD 之前相同—只会出现镜像反射图像、没有图案。

    谢谢你。

    此致、
    Chanseul Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanseul、

    这不符合您描述的方式。  灰度子序列与 CGH (计算机生成的全息图)不兼容。  请接受朋友邀请、以便我们可以离线连接。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的菲齐克斯:

    请接受我对延迟答复的道歉。 我最近才发现如何接受朋友的邀请,我现在已经这样做了。

    谢谢你。

    此致、
    Chanseul Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chansuel,

    我将在今天晚些时候向您发送一封私人消息、以了解我们可以设置的内容。  如果可能、我想关闭该主题。

    菲齐克斯