主题中讨论的其他器件:DLPC4422、DLPC4420AEVM
工具/软件:
我是范德比尔特大学光子实验室的研究生研究员。 我正在尝试配置一个 DMD 以显示实验的一系列图像。
我有 DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4422EVM 模块、并已完成用户指南中的步骤、 以便对 DLPLCRDC4422EVM 进行编程以显示启动画面。 我想配置一个前端以显示图像的幻灯片。 我知道类似的问题已经被多次提出,如 这里, 和答案是联系 iChips、M-Star、ITE 等获得一个定制的前端电路板。 我正在等待听到 iChips 的回音、但我不能完全理解我的要求或我正在进入的内容。
实际上是否有现成的电路板将常见显示信号转换为必要的 Vx1输出? 如果是、为什么以前的文档和论坛答案对可以使用的产品如此模糊?
是否 仍然需要将 DLPC4422 GUI 与前端 Vx1源结合使用? 如果仍然需要 GUI、除了用户指南中的说明之外、还有更多 GUI 文档吗?
请记住、我是一名大学研究员;我需要一个能够在短时间内使用现成部件实现的解决方案。 我 可以设计和设置照明光学器件、并可以使用 Python 进行编码、但我不是一名通信工程师。
如果我走错了路,有一个更简单的解决方案,我很乐意探索它。
谢谢您、
Brandon