This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:DLPDLCR660TEVM/DLPLCRDC4422EVM 前端辅助

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420AEVM, DLP660TEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1510170/dlp660te-dlpdlcr660tevm-dlplcrdc4422evm-front-end-assistance

器件型号:DLP660TE
主题中讨论的其他器件:DLPC4422、DLPC4420AEVM

工具/软件:

我是范德比尔特大学光子实验室的研究生研究员。 我正在尝试配置一个 DMD 以显示实验的一系列图像。

我有 DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4422EVM 模块、并已完成用户指南中的步骤、  以便对 DLPLCRDC4422EVM 进行编程以显示启动画面。 我想配置一个前端以显示图像的幻灯片。 我知道类似的问题已经被多次提出,如 这里, 和答案是联系  iChips、M-Star、ITE 等获得一个定制的前端电路板。 我正在等待听到 iChips 的回音、但我不能完全理解我的要求或我正在进入的内容。

实际上是否有现成的电路板将常见显示信号转换为必要的 Vx1输出? 如果是、为什么以前的文档和论坛答案对可以使用的产品如此模糊?

是否 仍然需要将 DLPC4422 GUI 与前端 Vx1源结合使用? 如果仍然需要 GUI、除了用户指南中的说明之外、还有更多 GUI 文档吗?

请记住、我是一名大学研究员;我需要一个能够在短时间内使用现成部件实现的解决方案。  我 可以设计和设置照明光学器件、并可以使用 Python 进行编码、但我不是一名通信工程师。

如果我走错了路,有一个更简单的解决方案,我很乐意探索它。

谢谢您、
Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    DLPDLCR660TEVM 已更新为 DLP660TEEVM、 DLPLCRDC4422EVM 已停产。 遗憾的是、我们对这两个 EVM 的支持和文档非常有限。 您可能会在之前有关这些芯片组的 E2E 帖子中找到一些信息、如您所述。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您迅速回复我的信息、但遗憾的是、这对我的帖子没有帮助、也没有回答我的任何问题。  如果我找到了回答这些问题的前一篇文章,我不会在这里问他们。

    为了澄清问题、如果我需要购买其他 DMD、我会考虑该选项。  首先、请 给我一个简单的答案: 在我已经拥有的 DMD 上显示图像是否现实? 我是否可以购买能够解决 DMD 问题的消费产品?

    如果答案为"否"、请联系销售代表、他们可以帮助我购买其他产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    您将需要使用 V by One 为前端板开发或与第三方合作。 DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4420EVM 套件不附带前端板、我们也不会获得进一步的支持。   

    我们使用 DLP660TEVM 作为 DLPDLCR660TEVM 的更新、它适用于 DLPC4420AEVM。 DLPC4420AEVM 套件附带一个 ITE 前端板、其已为外部 HDMI 显示编程 EDID。 此 EVM 可供您选择、但请记住、这些 EVM 仅用于评估用途、而不是最终消费类产品。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、请花点时间将自己放进我的鞋子里。

    我有一个昂贵的 DMD、它是由以前的研究生购买的、他无法让产品正常工作。  显然、购买此评估模块的学生犯了一个错误、因为它不符合我们的需求。 尽管如此、我仍然需要在 DMD 上显示图像。 我的选择是找到一种方法使我已有的 DMD 正常工作、或者购买新的 DMD。 我曾尝试联系 TI 技术支持部门、询问后续步骤是什么、但获取技术支持的唯一方法似乎是使用此论坛。 我问了几个简单的问题,但你有100%的石碑我。 您提出的建议没有回答我的问题、表明您100%不理解我的需求。 我了解该产品已停产且不再受支持、但您拒绝回答简单的"是"或"否"问题。

    如果您在我的岗位上、是否会在收到此类支持后从 T.I.订购另一个部件?

    我没有钱或影响力来得到一个自定义的第三方解决方案--我已经尝试过、但我只是被忽视了。 我不能随意订购新零件、希望事情能解决。 我不能花费数千美元、除非我有信心地知道、我订购的器件将提供我所需的功能。

    我目前正在从其他供应商那里寻找终端用户设备。 我建议我的部门不要在未来从 T.I.购买,因为这种支持的质量不适合大学研究人员。 如果您不同意该评估、请让我与技术人员联系。 支持代表。  我可以通过电子邮件进一步对此进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    1.您提到"我已经完成了用户指南中的步骤来编程  DLPLCRDC4422EVM 以显示飞溅的虚像"。 这意味着 DMD 可以正常工作、并且可以显示默认的启动界面图像。 DMD 和这些 EVM 上没有问题、这是正确的吗?

    2."我想配置一个前端以显示图像的幻灯片。" "实际上是否有现成的板可以将常见显示信号转换为必要的 Vx1输出?"

    答案:DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4420EVM 套件不附带前端板、并且 EVM 不是与 VbyOne 连接配合使用的设计。 没有,没有现成的板。  

    3、"如果我需要购买不同的 DMD、我会考虑该选项。  首先、请 给我一个简单的答案: 在我已经拥有的 DMD 上显示图像是否现实? 我是否可以购买能够解决 DMD 问题的消费产品?"

    答案:您可以像您在第1点提到的那样在 DMD 上显示启动界面图像。 如果要使用 Vx1和外部显示模式、则 DLPLCRDC4422EVM +DLPDLCR660TEEVM 不受支持。 我建议您使用 DLPC4420AEVM +DLP660TEEVM。 这将附带 IT6807前端板、您可以使用实际的外部输入。 不可以、TI DLP 没有消费类或最终产品。  

    最后、DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4420EVM 已经停产了几年。 为什么现在才会出现这个问题? 很遗憾、我们没有对已停产电路板的进一步支持。  

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    谢谢你,我很抱歉作为十字架来。 我开始在一个令人沮丧的情况下,但这不是你的错。 之前的一名研究生可能在2020年购买了此 EVM、但无法满足他们的需求。 我不知道是在什么情况下购买的、但不应该购买、因为正如你所说、这不是最终用户购买的。 该学生毕业后不再在实验室中。

    对于一个不同且无关的项目、我现在需要从计算机投影近红外图像。 因为我们已经有了这个 EVM、所以我们有一种激励措施来尝试使用它来节省资金。 我联系支持团队的目标是确定我是否可以将此 EVM 用于我的工程。 我认为答案是"否";我不太可能获得所需的前端卡、即使我这样做、我也将自行正确配置系统。

    我不希望其他评估模块;如果我购买了新器件、它应该是一个开箱即用的终端用户器件。  如果我只寻求符合实验室需求的第三方最终用户 DMD 产品、这听起来似乎符合每个人的最佳利益。

    谢谢您、
    Brandon