This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:上电问题

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4620SQ1EVM, TPS99000-Q1, TPS99000S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1503007/dlp4620sq1evm-power-up-issue

器件型号:DLP4620SQ1EVM
主题中讨论的其他器件: TPS99000-Q1、TPS99000S-Q1

工具/软件:

你好  

这是来自 Lg Innotek 的 myungjin 歌曲。  

我正在使用 DLP4620SQ1EVM 进行测试。  

是的,我已经用 HDMI 测试了它,以检查闪存是否有 EDID 的一些数据。  

然后、今天当我将  DLP4620SQ1EVM 与 Cheetah 连接时、控制程序说了以下内容。  

"请检查系统是否已连接、已开机且设置正确。"

所有电缆和柔性连接均正常。  

我检查了三个 EVB 的电源。   

首先是

6V:好, 3.3V :好,接通:好

ENB_1P1V : NG, V1P1V: NG

ENB_1P8V : NG, V1P8V: NG

ENB_3P3V : NG, V3P3V : NG

第二个是

6V:好, 3.3V :好,接通:好

ENB_1P1V:正常、V1P1V:正常

ENB_1P8V : NG, V1P8V: NG

ENB_3P3V : NG, V3P3V : NG

第三个习惯是

6V:好, 3.3V :好,接通:好

ENB_1P1V:正常、V1P1V:正常

ENB_1P8V:OK、V1P8V:NG

ENB_3P3V:OK、V3P3V:NG

我可以做些什么来解决这个问题?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Myungjin、

    很抱歉耽误你的时间。  这个周末是在美国度过的长假周末。  我已将其分配给正确的团队 、他们应在周一美国时间回复。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 myungjin Song

    您可以拍下您对这些 EVM 之一的设置的照片吗?

    另外、请断开 HDMI 电缆并使用 EVM 随附的基线固件、以便我们可以排除任何 SW 问题。

    在哪里为电路板供电(哪个连接器)? 偏置 EVM 的电压是多少? 我看到其中一个测量值为6V。 该 EVM 使用照明驱动器的12VDC 输入运行、然后连接到控制器板。 TI 建议使用可提供高达60W 功率(12V、5A)的直流电源。

    这是 用户指南中的方框图

    如果您已经执行上述操作、请将 EVM 的上电测量值发送给我们。 假设您没有具有超过4个通道的示波器、则每个 EVM 会进行多次测量。 请遵循 TPS99000S-Q1数据表中列出的上电时序、因为您已经暗示可以这么做。

    如果让批量发送图像(而不是一次发送一个图像)变得更容易、则可以在 E2E 上发送文件(例如压缩的存档)。 请分离到文件夹中、并确保 EVM 编号仍然与上面的编号匹配。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我附加了关于第一块电路板的 proj_on 和 en 1V1。  

    我认为 proj_on 很好、但 EN 1V1不是输出。

    黄色表示 proj_on。

    粉红色是 en 1V1。

    奇怪的是、第二块和第三块电路板再次工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    我可以获得以下问题的答案吗?

    1. 设置的图片
    2. 您使用什么作为电源?
    3. 您使用的电压是多少、电源的电流能力是多少?
    4. 如果其中一个电源 无法按预期工作、您是否可以使用备用电源输入? DLP4620SQ1EVM 应具有桶形插孔输入12V 输入和4引脚12V 连接器、因此用户可以使用 其中一个连接器。 您当前正在使用以下哪一项? 这有助于排除电源输入端口出现故障。
    5. 您是否尝试使用其他电源、 而不仅仅是上面所示的端口? 这有助于排除电源故障。

    请看一下您的第2和第3电路板的示波器屏幕截图吗? 我想看看 它们是否具有过大的纹波、从而导致它们有时出现故障、有时甚至通过上电。 这是我不希望看到的行为、我想确保您拥有运转良好、可靠的电路板。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当时我没有拍照。
    2.我用了电源。 型号为 LW-K3010D。
    3.12V、6A
    4.在这个测试中,我用了4针连接器和电源。
    5、我曾经使用电源适配器。 是12V、19V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    感谢您的回答。 您是否确定电源没有压降? 请在 EVM 上电期间测量输入电压。 电源可能无法处理浪涌电流、从而导致电压下降。

    Odly 够了、第二个和第三个电路板再次工作正常。

    您是否更改了这两个电源以使其再次工作、例如您使用的是哪种电源? 有何不同? 任何板配置? 软件? 请确保所有电路板运行完全相同的固件、确保上传的固件是在购买时上传到 EVM 的基线项目。

    您是否同时测试了三块电路板的直流电源装置和电源适配器? 请生成一个表格、其中显示了测试内容及其结果、为确保可重复性、最好每个测试至少5次。

    您的电源适配器是什么型号? 我不明白你的意思是12V, 19V? 您说您使用了两种不同的方法吗? 19V 会使 DLP4620SQ1EVM 过压、仅可承受高达18V 的电压。 您是否在任何时候意外使用了19V?

    这些电路板是否与您在此处列出的其他 E2E 主题以及 V_ORB 相关? 我想知道这里的电源是否相关。
    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1496578/dlp4620sq1evm-firmware

    请拍摄您的设置的照片、以便我对正在发生的事情有一个很好的了解。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 完全相同的固件?

    我尝试了5次,如下所示。 它会显示相同的结果。  

    12V/10A 适配器   1. 2. 3. 4. 5.
    第1块电路板 X X X X X
    第二块电路板 O O O O O
    第3块电路板 O O O O O
    供电 1. 2. 3. 4. 5.
    第1块电路板 X X X X X
    第二块电路板 O O O O O
    第3块电路板 O O O O O

    您是否更改了这两个电源以使其再次工作、例如您使用的是哪种电源? 有何不同? 任何板配置? 软件? 没有。

    您是否同时测试了三块电路板的直流电源装置和电源适配器?  是与电源适配器和电源相同。  

    我通常使用12V 适配器。 但 somtime 我使用了19V 适配器。  

    我在与问题线程相同的环境中进行测量。

    请告诉我电子邮件地址、以便向您发送测试环境。  

    由于公司安全策略、我无法上传文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    感谢您查看详细的表格。 我已经在 E2E 上向您发送了一个朋友的申请(如果您能接受)? 我更愿意通过私人信息共享我的电子邮件、而不是在公共论坛上共享。 谢谢你。

    您是否已检查以查看您的 TPS99000-Q1是否具有足够的功率? 我还将探测 TPS99000S-Q1使用的 V_MAIN 电阻分压器节点。

    我建议您仅使用高达18V 的输入电压、因为用户手册明确规定最大输入电压为18V。

    [引述 userid="649083" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1503007/dlp4620sq1evm-power-up-issue/5791884 #5791884"]

    什么是 完全相同的固件?

    [/报价]

    很抱歉、措辞令人困惑。 我的意思是、所有三个电路板都使用相同的固件吗? 您上传的三个固件之间没有区别? 所有三个固件是否都与电路板附带的固件相同?

    另外、电路板1是否曾使用过19V 电源? 电路板1是否也是导致另一个线程中编程失败的电源电缆连接松动的电路板? 请告诉我。

    此致、
    Michael Ly

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我漏掉了浪涌电流结果。

    第3块电路板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1块电路板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    我在 另一个线程中回复、 看看我们是否可以开始规划视频通话、看看我们是否可以实时调试这个问题。 我认为这样会快得多。 我还联系了韩国的一位现场应用工程师、以获得更多意见。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我已将 TPS99001更改为制造商电路板中的新器件。 所有不工作的格式化板工作正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    感谢您的更新。 我会将您的答案标记为已解决。 换用 TPS990001可以解决以前发生故障或损坏的 IC 造成的问题。

    此致、
    Michael Ly