主题中讨论的其他器件:TPS99000-Q1
工具/软件:
你好
这是来自 Lg Innotek 的宋明进。
我正在使用 DLP4620SQ1EVM 进行测试。
下载固件时、由于电线连接不良、导致断电。
所有内容都将被擦除、我无法再访问待机模式、因此无法再次下载固件。
但是 猎豹是可以进入的。
如何再次将固件下载到格式化板?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好
这是来自 Lg Innotek 的宋明进。
我正在使用 DLP4620SQ1EVM 进行测试。
下载固件时、由于电线连接不良、导致断电。
所有内容都将被擦除、我无法再访问待机模式、因此无法再次下载固件。
但是 猎豹是可以进入的。
如何再次将固件下载到格式化板?
你好
我使用的是 DLPC230控制器程序。
在闪存程序中、我按下了"Reset sustem after programming"按钮、然后我编程了.bin 文件。
然后说错误如下。
------------------------------------------------------------------------------------
无法完成系统重置。
短状态错误详细信息 L
错误标志:CMD
错误代码:命令错误(0x07)–系统必须保持在待机模式、直到发生复位。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我认为与普通电路板的唯一区别是 D5 LED 亮起红色。
当我在没有按下"Reset sustem after programming" 按钮的情况下下载.bin 文件时、它表示下载成功。 因此、引导加载程序模式不再出现、只能访问待机模式。
| 1. | 949. | DMD VRESET 电压读数超出范围。 | 运行、BIST | 195. |
| 2. | 950 | DMD VOFFSET 电压读数超出范围。 | 运行、BIST | 195. |
| 3. | 951. | DMD VBIAS 电压读数超出范围。 | 可操作 | 000 000 183 067 |
| 1. | 215 | 系统必须保持在待机模式、直到发生复位。 | 命令 | 000 131 215 032 |
| 1. | 182. | 闪存更新后、需要复位。 | 命令 | 003 141 182 032 |
我刚刚使用所有 TI EVB 进行了测试。
这是我下载 bin 文件时出现的错误信息。
--------------------------------------------------------------------------------------------
闪存编程和验证成功完成。
总时间:0小时、2分钟、7秒、240毫秒
无法完成系统重置。
短状态错误详细信息 L
错误标志:CMD
错误代码:命令错误(0x07)–系统必须保持在待机模式、直到发生复位。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
尊敬的 Myungjin:
幸会。 我支持该 EVM 的硬件侧。
您是否可以尝试在卸载 DMD 的情况下在引导加载程序模式下对该电路板进行编程?
这需要您使用 SW5 (DIP 开关)才能将其设置为 BOOTHOLD 模式。

这取自 DLP4620SQ1EVM 用户指南。
编程后、请关闭 PROJ_ON 开关、然后通过电源安全地断开 EVM 的电源。
完全断电后、将 SW5设置回其原始位置、以允许系统进入主应用程序模式。
重新启动系统并查看其是否进入待机状态。
然后再次关闭电源、安装 DMD、再次执行测试、查看是否获得映像。 我很好奇为什么您在 DMD 电压似乎在范围内时遇到错误。 让我们进一步讨论问题是否仍然存在。 我会发送朋友请求以防万一。
此致、
Michael Ly
我按照您描述的顺序运行、但收到相同的错误消息、D4红色 LED 亮起。
| 1. | 949. | DMD VRESET 电压读数超出范围。 | 运行、BIST | 195. |
| 2. | 950 | DMD VOFFSET 电压读数超出范围。 | 运行、BIST | 195. |
| 3. | 951. | DMD VBIAS 电压读数超出范围。 | 可操作 | 000 000 183 067 |
| 1. | 215 | 系统必须保持在待机模式、直到发生复位。 | 命令 | 003 020 215 032 |
尊敬的 Myungjin:
谢谢您的示波器截图。
第二个图像是什么? 我看到了 V_OFFSET、V_RESET、V_BIAS (为了便于参考、我此时将显示 V_ORB)、但 HOST_IRQ 信号是最后一个变为高电平的信号吗? 如果是、在 HOST_IRQ 置为有效之前、V_ORB 的值是多少? 如果它不是 HOST_IRQ、则它是 PARKZ 信号吗?
第一张图片怎么样? 保持在3.3V 左右的绿色信号是什么?
我们是否还知道 RESETZ 信号是否被置为无效?
V_ORB 测量结果看起来不错、但我是否可以澄清 以下内容的含义?
[引用 userid="649083" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1496578/dlp4620sq1evm-firmware下载固件时、由于电线连接不良、导致断电。
[/报价]什么是不良的导线连接? 你碰巧记得这是什么,你可能是具体的?
此致、
Michael Ly
第二个图像是什么? V_ORB 和 PARKZ
但 HOST_IRQ 信号是否为高电平的最后一个信号? 是的
如果是、在 HOST_IRQ 置为有效之前、V_ORB 的值是多少? 您可以在第二幅图中看到 V_ORB。 V_offset:8.5V、V_reset:-10V、V_viales:16V
如果它不是 HOST_IRQ、则它是 PARKZ 信号吗? 我可以在第一个图像中看到 PARKZ 信号。
第一张图片怎么样? V_ORB 和 HOST_IRQ 保持3.3V 左右的绿色信号是什么? HOST_IRQ 为3.3V
我们是否还知道 RESETZ 信号是否被置为无效? 我没有测量 RESETZ。
尊敬的 Myungjin:
我问了这个问题、以防它意味着您将某些东西连接到了不正确的位置、而不是连接松动。 感谢您的澄清。
我在关于 DLP4620SQ1EVM 的单独主题中询问您这两个线程是否相关。
我之所以问您这些问题、是因为我想确保电源实际能按预期工作。 从我目前在这两个线程中看到的情况来看、您使用的电源可能会在上电期间因浪涌电流而出现电压骤降。
请直接测量输入电压并检查电压是否骤降。 这将是 VMAIN 电压。 如果发生这种情况、则 TPS99000-Q1可能无法输出其使能、将 RSTZ 置为无效、甚至无法产生适当的 V_ORB 电压。 如果是、则它可能在上电期间、上电后不久或其他任意时间不一致并出现故障。
此致、
Michael Ly
尊敬的 Myungjin:
如果 TPS99000-Q1有缺陷、这可能是一个解决方案、但很难判断是否是另一个接口出现故障。 但是、由于我们看到 PROJ_ON 工作正常、因此我假设 P3P3_TPS99K 电源轨很好。
您是否也可以测量这一点、但在 TPS99000的一侧、在该线路上存在噪声的情况下? 这是为 TPS99000-Q1芯片供电的原因。
我们还要开始在本周某个时间进行实时调试会话。 我认为如果我们进行实时讨论、就可以更轻松地解决这一问题。 请接受我的 E2E 朋友申请、以便我们能够共享信息。 我已经联系了 TI 在韩国的一位现场应用工程师、想了解他对此事是否有意见。
此外、我还有一个测试计划。 请遵循此处显示的测试程序:
此致、
Michael Ly