主题中讨论的其他器件:DLP780NE、DLP780TE 、DLP781TE 、DLP801XE、DLP801RE 、 、 DLPC4420、 DLPC4430、DLPA100、 DLPA300DLP9000XUV、 DLPC4420AEVM、TMP411、DLP780NEEVM 、DLP780TEEVM、
工具/软件:
您好:
我对大多数0.78-0.8英寸 DMD (DLP801RE、DLP801XE、DLP800RE 和 DLP780TE、DLP780NE、DLP781TE)都有疑问:
与许多其他 DMD 不同、没有提供这些镜片工作的波长范围。 我的工作直径为2.6±0.1微米、希望在一个实验中使用 DMD 进行波束成形。 我假设铝微镜不应该是问题(它们是否有任何涂层或者只是铝?) 但这些波长下的窗口透射率是否有任何数据/任何限制?
还有一个后续问题:除了 DMD 本身、我还需要购买哪些组件? 我想我显然需要一个控制器(在本例中为2个 DLPC4420或1个 DLPC4430、具体取决于我选择的 DMD)、一个用于电源/电机的驱动器(DLPA100)和一个微镜驱动器(DLPA300)是正确的吗? 除此之外、我是否需要考虑一些特定的东西作为输入数据的 LVDS?
此致、
Miriam