This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP800RE:DMD 的波长范围

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP780TE, DLP781TE, DLP801RE, DLP801XE, DLPA100, TMP411, DLP780NEEVM, DLP780TEEVM, DLP780NE, DLP800RE, DLPC4420, DLPC4430, DLPA300, DLP9000XUV, DLPC4420AEVM, DLP800REEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1509900/dlp800re-wavelength-range-for-dmd

器件型号:DLP800RE
主题中讨论的其他器件:DLP780NE、DLP780TE 、DLP781TE 、DLP801XE、DLP801RE 、 、 DLPC4420DLPC4430、DLPA100、 DLPA300DLP9000XUVDLPC4420AEVM、TMP411、DLP780NEEVM 、DLP780TEEVM、

工具/软件:

您好:

我对大多数0.78-0.8英寸 DMD (DLP801RE、DLP801XE、DLP800RE 和 DLP780TE、DLP780NE、DLP781TE)都有疑问:

与许多其他 DMD 不同、没有提供这些镜片工作的波长范围。 我的工作直径为2.6±0.1微米、希望在一个实验中使用 DMD 进行波束成形。 我假设铝微镜不应该是问题(它们是否有任何涂层或者只是铝?) 但这些波长下的窗口透射率是否有任何数据/任何限制?

还有一个后续问题:除了 DMD 本身、我还需要购买哪些组件? 我想我显然需要一个控制器(在本例中为2个 DLPC4420或1个 DLPC4430、具体取决于我选择的 DMD)、一个用于电源/电机的驱动器(DLPA100)和一个微镜驱动器(DLPA300)是正确的吗? 除此之外、我是否需要考虑一些特定的东西作为输入数据的 LVDS?

此致、

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miriam、

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    我看到另一位同事提到了 DLPRegisteredDMD 窗口波长透射注意事项(DLPA031) 文档。

    遗憾的是、您提到的0.78-0.8英寸 DMD 全部配有可见窗口、因此将继续遵循图1上方文档中所示的相同透射率曲线。 这意味着只有不到70%的光将被传输。 不推荐、但如果您愿意、可以尝试。

    我们提供 DLPC4430控制器 以及 DLPC4420控制器 的评估模块(EVM)、但这些只是电子器件、而非光引擎。

    我们还提供搜索工具、供您联系推荐的第三方 EVM 和系统制造商。 您可以直接与他们合作以构建您希望的系统。 请参阅 OMM-Search 工具

    总之、最好与标记为"NIR"的器件一起进行实验、但如果您想自己进行测试、我们提供了已构建的 EVM、这些 EVM 可通过 TI.com 购买、但仅限于电子产品解决方案。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirian、

    DLP801XE 和 DLP9000XUV DMD 的阵列尺寸几乎是我们提供的最大阵列。 阵列通常需要确定成本、因为我们在制造时需要对晶圆尺寸加以限制。 产量百分比、构建成本等 所有的一切都是在价格中烘烤的。

    如果您有自己的设置、只需要 EVM、那就太棒了。 继续使用您自己的光源。

    我们提供的任何 DMD 都需要在芯片组中使用。 芯片组为控制器 DMD 组合。 随机 LVDS 输入无法输入到 DMD 中并期望其正常工作。

    DLPC4420AEVM 是控制器板解决方案。 DMD (DLP801XE)可使用以下任何电路板、因为它们的设计都相同、并将板上的 DMD 换成 DLP801XE:

    • DLP780NEEVM
    • DLP780TEEVM
    • DLP800REEVM

    我们不为 DLP801XE DMD 提供 EVM 解决方案。

    DLPA100和 DLPA300不是为控制器供电。 它们为外设或 DMD 供电。 您需要从适当的插座连接到电路板的电源。 DLPC4420AEVM 用户指南中提供了特定的建议。

    我不确定您指的是哪种冷却、DMD 不会变得过热、但在具有主动冷却和高光功率的系统中、通常会在 DMD 背面使用散热膏涂抹散热片。

    请根据您正在查看的 DMD 提到的芯片组研究控制器数据表- DLP801XE 与双 DLPC4420控制器对。

    此致、

    Aaron