工具/软件:
我想问 DLP2021是否有多种封装模型、如下图所示。 如果有多种型号选项、建议使用哪一种? 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想问 DLP2021是否有多种封装模型、如下图所示。 如果有多种型号选项、建议使用哪一种? 

尊敬的 Kerwin:
左侧显示的图像不是 DLP2021-Q1 DMD。 这是另一个 DMD。 我知道您在哪里找到了这个吗? 这看起来像是 LCSC 分销商的错误标签?

上的图像 是的 是正确的 DMD、仅采用 S249封装、我之前在本 主题中提到过有关如何将 DLP2021-Q1连接到 PCB的问题。 这好像是我们 TI 产品页面上的图片。
此致、
Michael Ly
尊敬的 Kerwin:
我已经尝试回答这个问题、并且已经在上面将其链接为嵌入式链接。 在这里又是一个。 材料明细表应该会告诉您您需要什么以及我在链接 线程中发布的爆炸装配体、询问 S249 DMD 包的装配。 我将编辑上面的文本、将链接更改为蓝色、正如我在这里所做的那样、供其他用户查看他们将来是否有相同的问题。
我要结束此主题的讨论是、最初关于 DLP2021-Q1是否有多种封装类型的问题已经得到了解答(仅存在一种封装类型)。 如果您还有其他问题、可以提出另一个 E2E 问题、如果您还有其他问题、可以继续查看另一个主题。 我很乐意提供帮助!
此致、
Michael Ly