This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:DLP2021AFQUQ1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1517599/dlp2021-q1-dlp2021afquq1

器件型号:DLP2021-Q1

工具/软件:

我想问 DLP2021是否有多种封装模型、如下图所示。 如果有多种型号选项、建议使用哪一种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerwin:

    左侧显示的图像不是 DLP2021-Q1 DMD。 这是另一个 DMD。 我知道您在哪里找到了这个吗? 这看起来像是 LCSC 分销商的错误标签?

    上的图像 是的 是正确的 DMD、仅采用 S249封装、我之前在本 主题中提到过有关如何将 DLP2021-Q1连接到 PCB的问题。  这好像是我们 TI 产品页面上的图片。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你是对的。 我现在还有一个问题。DLP2021-Q1工艺不需要回流焊接、可在 PCB 上采用表面贴装。 那么、DLP2021如何与 PCB 组装在一起? DLP2021与 PCB 之间是否需要结构(双面触点)以电气方式连接它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kerwin:

    我已经尝试回答这个问题、并且已经在上面将其链接为嵌入式链接。  在这里又是一个。  材料明细表应该会告诉您您需要什么以及我在链接 线程中发布的爆炸装配体、询问 S249 DMD 包的装配。  我将编辑上面的文本、将链接更改为蓝色、正如我在这里所做的那样、供其他用户查看他们将来是否有相同的问题。

    我要结束此主题的讨论是、最初关于 DLP2021-Q1是否有多种封装类型的问题已经得到了解答(仅存在一种封装类型)。   如果您还有其他问题、可以提出另一个 E2E 问题、如果您还有其他问题、可以继续查看另一个主题。  我很乐意提供帮助!

    此致、
    Michael Ly