This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900REF-SW:DLPC900REF-SW DLP670S 固件上传卡在99%

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1501092/dlpc900ref-sw-dlpc900ref-sw-dlp670s-firmware-upload-stuck-at-99

器件型号:DLPC900REF-SW
Thread 中讨论的其他器件:DLP670S

工具/软件:

DLPC900REF-SW-5.1.0

DLPC900REF-SW-5.3.0

DLPR900PROM-6.3.0

Flash:S70GL02GS12FHIV10

您好:

当我们上传自己的图像文件(55,688KB)时,奴隶偶尔会停留在99%。

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您联系我们!

    能否分享一下您看到的实际误差?

    尝试修复此错误的几个建议是:

    1.上传自己的图像文件时,请选中"完成图像下载"单选按钮

    2. 确保已删除存储_Project_.img 的"FlashLoaderCache"文件夹

    如果您仍有问题、请告诉我!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    使用"Complete Image Download"(完成映像下载)进行此操作。

    即使删除 FlashLoaderCache、问题仍然存在。

    发生这种情况时、GUI 无响应。

    在关闭电路板电源时、仅出现后续错误信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    请确认"FlashDeviceParameters.txt"是否有闪存器件的条目:S70GL02GS12FHIV10。 如果没有、请添加以下行:

    "Infineone"、  0x0001、0x000000000001、"S29GL01GS"、0x227E、 0x00000000227E、2048、0、0x10000,000,2048、  0、0x10000、0x20000、0x30000、0x40000、 0x80000、0xC0000、0x100000、0x140000、0x180000 0x1C0000、0x200000、0x240000、0x280000、0x2C0000、 0x300000、0x340000、0x380000、0x3C0000、0x400000、 0x440000、0x480000、0x4C0000、0x500000、0x540000 0x580000、0x5C0000、0x600000、0x640000、0x680000、 0x6C0000、0x700000、0x740000、0x780000、0x7C0000 0x800000、0x840000、0x880000、0x8C0000、0x900000、 0x940000、0x980000、0x9C0000、0xA00000、0xA40000、 0xA80000、0xAC0000、0xB00000、0xB40000、0xB80000、 0xBC0000、0xC00000、0xC40000、0xC80000、0xCC0000、 0xD00000、0xD40000、0xD80000、0xDC0000、0xE00000、 0xE40000、0xE80000、0xEC0000、0xF00000、0xF40000、 0xF80000、0xFC0000、0xFD0000、0xFE0000、0xff0000、

    如果这对我们有帮助、请告诉我们。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aishwarya

    我测试过修改 FlashDeviceParameters.txt 文件中的参数、但未解决问题。

    下面是我的测试结果摘要:

    MB 参数:
    8.        错误:程序大小超出闪存:57024428 > 33554432
    16        错误:程序大小超出闪存:57024428 > 16777216
    32        错误:闪存编程在:μ s 时失败               偶尔 卡在从属位置 99%
    64        错误:闪存编程在:μ s 时失败              偶尔 卡在从属位置 99%
    128      错误:闪存编程在:μ s 时失败              偶尔 卡在从属位置 99%
    256      错误:闪存编程失败(在:0xFD00011C 时    )卡在主器件88%处

    512      错误:闪存编程失败、:0xFB020090     卡在主器件58%处

    1024    错误:闪存编程失败、:0xFB020090    卡在主器件58%处
    2048     Error:Program  Size 超出 FLASH:57024428 > 0


    Size parameter:均不影响
    0x1000000
    0x2000000
    0x4000000
    0x6000000
    0x8000000
    0x10000000
    #sec parameter:其中任何一个都不受影响
    128
    256
    512
    1024
    2048
    Sector_Addresses:以上均无影响
    0、0x10000、0x20000、0x30000、0x40000、 0x80000、0xC0000、0x100000、0x140000、0x180000 0x1C0000、0x200000、0x240000、0x280000、0x2C0000、 0x300000、0x340000、0x380000、0x3C0000、0x400000、 0x440000、0x480000、0x4C0000、0x500000、0x540000 0x580000、0x5C0000、0x600000、0x640000、0x680000、 0x6C0000、0x700000、0x740000、0x780000、0x7C0000 0x800000、0x840000、0x880000、0x8C0000、0x900000、 0x940000、0x980000、0x9C0000、0xA00000、0xA40000、 0xA80000、0xAC0000、0xB00000、0xB40000、0xB80000、 0xBC0000、0xC00000、0xC40000、0xC80000、0xCC0000、 0xD00000、0xD40000、0xD80000、0xDC0000、0xE00000、 0xE40000、0xE80000、0xEC0000、0xF00000、0xF40000、 0xF80000、0xFC0000、0xFD0000、0xFE0000、0xff0000、
    0、0x20000、0x40000、0x60000、0x80000、 0xA0000、0xC0000、0xE0000、0x100000、0x120000 0x140000、0x160000、0x180000、0x1A0000、0x1C0000 0x1E0000、0x200000、0x220000、0x240000、0x260000、 0x280000、0x2A0000、0x2C0000、0x2E0000、0x300000、 0x320000、0x340000、0x360000、0x380000、0x3A0000 0x3C0000、0x3E0000、0x400000、0x420000、0x440000、 0x460000、0x480000、0x4A0000、0x4C0000、0x4E0000、 0x500000、0x520000、0x540000、0x560000、0x580000 0x5A0000、0x5C0000、0x5E0000、0x600000、0x620000、 0x640000、0x660000、0x680000、0x6A0000、0x6C0000、 0x6E0000、0x700000、0x720000、0x740000、0x760000 0x780000、0x7A0000、0x7C0000、0x7E0000、0x800000 0x820000、0x840000、0x860000、0x880000、0x8A0000、 0x8C0000、0x8E0000、0x900000、0x920000、0x940000、 0x960000、0x980000、0x9A0000、0x9C0000、0x9E0000、 0xA00000、0xA20000、0xA40000、0xA60000、0xA80000、 0xAA0000、0xAC0000、0xAE0000、0xB00000、0xB20000、 0xB40000、0xB60000、0xB80000、0xBA0000、0xBC0000、 0xBE0000、0xC00000、0xC20000、0xC40000、0xC60000、 0xC80000、0xCA0000、0xCC0000、0xCE0000、0xD00000、 0xD20000、0xD40000、0xD60000、0xD80000、0xDA0000、 0xDC0000、0xDE0000、0xE00000、0xE20000、0xE40000、 0xE60000、0xE80000、0xEA0000、0xEC0000、0xEE0000、 0xF00000、0xF20000、0xF40000、0xF60000、0xF80000、 0xFA0000、0xFC0000、0xFE0000、
    0、0x0010000、0x0020000、0x0030000、0x0040000、 0x0050000、0x0060000、0x0070000、0x0080000、0x0090000、 0x00A0000、0x00B0000、0x00C0000、0x00D0000、0x00E0000 0x00F0000、0x0100000、0x0110000、0x0120000、0x0130000 0x0140000、0x0150000、0x0160000、0x0170000、0x0180000 0x0190000、0x01A0000、0x01B0000、0x01C0000、0x01D0000、 0x01E0000、0x01F0000、0x0200000、0x0210000、0x0220000、 0x0230000、0x0240000、0x0250000、0x0260000、0x0270000 0x0280000、0x0290000、0x02A0000、0x02B0000、0x02C0000、 0x02D0000、0x02E0000、0x02F0000、0x0300000、0x0310000、 0x0320000、0x0330000、0x0340000、0x0350000、0x0360000、 0x0370000、0x0380000、0x0390000、0x03A0000、0x03B0000 0x03C0000、0x03D0000、0x03E0000、0x03F0000、0x0400000 0x0410000、0x0420000、0x0430000、0x0440000、0x0450000 0x0460000、0x0470000、0x0480000、0x0490000、0x04A0000 0x04B0000、0x04C0000、0x04D0000、0x04E0000、0x04F0000 0x0500000、0x0510000、0x0520000、0x0530000、0x0540000、 0x0550000、0x0560000、0x0570000、0x0580000、0x0590000 0x05A0000、0x05B0000、0x05C0000、0x05D0000、0x05E0000 0x05F0000、0x0600000、0x0610000、0x0620000、0x0630000、 0x0640000、0x0650000、0x0660000、0x0670000、0x0680000、 0x0690000、0x06A0000、0x06B0000、0x06C0000、0x06D0000、 0x06E0000、0x06F0000、0x0700000、0x0710000、0x0720000 0x0730000、0x0740000、0x0750000、0x0760000、0x0770000 0x0780000、0x0790000、0x07A0000、0x07B0000、0x07C0000、 0x07D0000、0x07E0000、0x07F0000、0x0800000、0x0810000 0x0820000、0x0830000、0x0840000、0x0850000、0x0860000 0x0870000、0x0880000、0x0890000、0x08A0000、0x08B0000 0x08C0000、0x08D0000、0x08E0000、0x08F0000、0x0900000 0x0910000、0x0920000、0x0930000、0x0940000、0x0950000、 0x0960000、0x0970000、0x0980000、0x0990000、0x09A0000、 0x09B0000、0x09C0000、0x09D0000、0x09E0000、0x09F0000 0x0A00000、0x0A10000、0x0A20000、0x0A30000、0x0A40000、 0x0A50000、0x0A60000、0x0A70000、0x0A80000、0x0A90000、 0x0AA0000、0x0AB0000、0x0AC0000、0x0AD0000、0x0AE0000、 0x0AF0000、0x0B00000、0x0B10000、0x0B20000、0x0B30000、 0x0B40000、0x0B50000、0x0B60000、0x0B70000、0x0B80000 0x0B90000、0x0BA0000、0x0BB0000、0x0BC0000、0x0BD0000、 0x0BE0000、0x0BF0000、0x0C00000、0x0C10000、0x0C20000、 0x0C30000、0x0C40000、0x0C50000、0x0C60000、0x0C70000、 0x0C80000、0x0C90000、0x0CA0000、0x0CB0000、0x0CC0000 0x0CD0000、0x0CE0000、0x0CF0000、0x0D00000、0x0D10000 0x0D20000、0x0D30000、0x0D40000、0x0D50000、0x0D60000、 0x0D70000、0x0D80000、0x0D90000、0x0DA0000、0x0DB0000 0x0DC0000、0x0DD0000、0x0DE0000、0x0DF0000、0x0E00000、 0x0E10000、0x0E20000、0x0E30000、0x0E40000、0x0E50000、 0x0E60000、0x0E70000、0x0E80000、0x0E90000、0x0EA0000、 0x0EB0000、0x0EC0000、0x0ED0000、0x0EE0000、0x0EF0000 0x0F00000、0x0F10000、0x0F20000、0x0F30000、0x0F40000、 0x0F50000、0x0F60000、0x0F70000、0x0F80000、0x0F90000 0x0FA0000、0x0FB0000、0x0FC0000、0x0FD0000、0x0FE0000、 0x0FF0000、

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您提供详细信息! 您能与我们分享您的 FlashDeviceParameters.txt 文件吗?

    您是否有其他可以正常工作的电路板? 还是这是您测试过的第一个版本?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    很遗憾听到您遇到更多问题! 这个存储器芯片很有趣、关于 FlashDeviceParameters.txt 文件指出"16MB"地址最大值的 Sector_Addresses、这一点很重要。

    您是否可以尝试运行"开箱即用"(OOB) 6.3.0软件来确保闪存器件正常工作?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOB 6.3.0软件功能不会卡在99%、但使用 OOB 6.3.0软件创建的映像文件(55,688KB)时除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您能告诉我们对 OOB 进行了哪些修改吗? 另外、是否可以与我们共享自定义映像、以便我们尝试在此处重现问题?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya

    我很快就会准备好文件。

    您能建议您使用首选方法 与您分享吗?

    谢谢您、

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我对延迟的答复表示歉意。  
    您可以将其压缩并将文件附加到此线程。 如果您不能使用、请告诉我、我将共享一个 TI 驱动器链接。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    能否请在编程期间尝试 BootHold 跳线以查看这是否可以解决问题?

    我还想看看此处是否可以使用 DLP670S 系统重新创建此系统。

     菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya

    该文件如下所示。

    请在方便时帮助进行测试。

    谢谢你。

    此致、

    James

    e2e.ti.com/.../GenPtn.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix、

    好的、我将根据要求进行测试。

    为了澄清、即使一切正常、该版本也不适用于生产。

    谢谢你。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您提供的信息、我们可以从我们这边对其进行测试。

    请随时更新安装自举跳线后的测试过程。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我是否可以要求提供 OOB 映像之上所做的自定义设置列表?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    请参阅 zip 文件中的 LUT.txt、其中还包含原始图像。
    或者、您可能需要以下文件:

    谢谢你。

    此致、

    James

    e2e.ti.com/.../GenPtn2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    感谢您提供文件。  给 Aishwarya 一个机会在周末回顾他们。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron、Fizix、Aishwarya、

    好的、感谢您的帮助。
    安装引导暂停跳线后仍会出现此问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    感谢您提供这些信息。  这可能是硬件问题、而不是软件问题、引导暂停跳线不会缓解该问题就证明了这一点。  我们正在继续调查。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您提供的信息。 我尝试在这里重现错误。 这将需要一些时间、因为一次下载需要20-30分钟。
    看到进展后、我会告诉您。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aishwarya:

    我想知道是否有任何更新?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我们尚未重现此问题。  我会看到 Aishwarya 是否有更新。

    菲齐克斯