Thread 中讨论的其他器件:DLP670S
工具/软件:
DLPC900REF-SW-5.1.0
DLPC900REF-SW-5.3.0
DLPR900PROM-6.3.0
Flash:S70GL02GS12FHIV10
您好:
当我们上传自己的图像文件(55,688KB)时,奴隶偶尔会停留在99%。
你有什么建议吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
DLPC900REF-SW-5.1.0
DLPC900REF-SW-5.3.0
DLPR900PROM-6.3.0
Flash:S70GL02GS12FHIV10
您好:
当我们上传自己的图像文件(55,688KB)时,奴隶偶尔会停留在99%。
你有什么建议吗?
谢谢!
James、
请确认"FlashDeviceParameters.txt"是否有闪存器件的条目:S70GL02GS12FHIV10。 如果没有、请添加以下行:
"Infineone"、 0x0001、0x000000000001、"S29GL01GS"、0x227E、 0x00000000227E、2048、0、0x10000,000,2048、 0、0x10000、0x20000、0x30000、0x40000、 0x80000、0xC0000、0x100000、0x140000、0x180000 0x1C0000、0x200000、0x240000、0x280000、0x2C0000、 0x300000、0x340000、0x380000、0x3C0000、0x400000、 0x440000、0x480000、0x4C0000、0x500000、0x540000 0x580000、0x5C0000、0x600000、0x640000、0x680000、 0x6C0000、0x700000、0x740000、0x780000、0x7C0000 0x800000、0x840000、0x880000、0x8C0000、0x900000、 0x940000、0x980000、0x9C0000、0xA00000、0xA40000、 0xA80000、0xAC0000、0xB00000、0xB40000、0xB80000、 0xBC0000、0xC00000、0xC40000、0xC80000、0xCC0000、 0xD00000、0xD40000、0xD80000、0xDC0000、0xE00000、 0xE40000、0xE80000、0xEC0000、0xF00000、0xF40000、 0xF80000、0xFC0000、0xFD0000、0xFE0000、0xff0000、
如果这对我们有帮助、请告诉我们。
谢谢您、
此致、
Aishwarya
您好 Aishwarya
我测试过修改 FlashDeviceParameters.txt 文件中的参数、但未解决问题。
下面是我的测试结果摘要:
MB 参数:
8. 错误:程序大小超出闪存:57024428 > 33554432
16 错误:程序大小超出闪存:57024428 > 16777216
32 错误:闪存编程在:μ s 时失败 偶尔 卡在从属位置 99%
64 错误:闪存编程在:μ s 时失败 偶尔 卡在从属位置 99%
128 错误:闪存编程在:μ s 时失败 偶尔 卡在从属位置 99%
256 错误:闪存编程失败(在:0xFD00011C 时 )卡在主器件88%处
512 错误:闪存编程失败、:0xFB020090 卡在主器件58%处
1024 错误:闪存编程失败、:0xFB020090 卡在主器件58%处
2048 Error:Program Size 超出 FLASH:57024428 > 0




Size parameter:均不影响
0x1000000
0x2000000
0x4000000
0x6000000
0x8000000
0x10000000
#sec parameter:其中任何一个都不受影响
128
256
512
1024
2048
Sector_Addresses:以上均无影响
0、0x10000、0x20000、0x30000、0x40000、 0x80000、0xC0000、0x100000、0x140000、0x180000 0x1C0000、0x200000、0x240000、0x280000、0x2C0000、 0x300000、0x340000、0x380000、0x3C0000、0x400000、 0x440000、0x480000、0x4C0000、0x500000、0x540000 0x580000、0x5C0000、0x600000、0x640000、0x680000、 0x6C0000、0x700000、0x740000、0x780000、0x7C0000 0x800000、0x840000、0x880000、0x8C0000、0x900000、 0x940000、0x980000、0x9C0000、0xA00000、0xA40000、 0xA80000、0xAC0000、0xB00000、0xB40000、0xB80000、 0xBC0000、0xC00000、0xC40000、0xC80000、0xCC0000、 0xD00000、0xD40000、0xD80000、0xDC0000、0xE00000、 0xE40000、0xE80000、0xEC0000、0xF00000、0xF40000、 0xF80000、0xFC0000、0xFD0000、0xFE0000、0xff0000、
0、0x20000、0x40000、0x60000、0x80000、 0xA0000、0xC0000、0xE0000、0x100000、0x120000 0x140000、0x160000、0x180000、0x1A0000、0x1C0000 0x1E0000、0x200000、0x220000、0x240000、0x260000、 0x280000、0x2A0000、0x2C0000、0x2E0000、0x300000、 0x320000、0x340000、0x360000、0x380000、0x3A0000 0x3C0000、0x3E0000、0x400000、0x420000、0x440000、 0x460000、0x480000、0x4A0000、0x4C0000、0x4E0000、 0x500000、0x520000、0x540000、0x560000、0x580000 0x5A0000、0x5C0000、0x5E0000、0x600000、0x620000、 0x640000、0x660000、0x680000、0x6A0000、0x6C0000、 0x6E0000、0x700000、0x720000、0x740000、0x760000 0x780000、0x7A0000、0x7C0000、0x7E0000、0x800000 0x820000、0x840000、0x860000、0x880000、0x8A0000、 0x8C0000、0x8E0000、0x900000、0x920000、0x940000、 0x960000、0x980000、0x9A0000、0x9C0000、0x9E0000、 0xA00000、0xA20000、0xA40000、0xA60000、0xA80000、 0xAA0000、0xAC0000、0xAE0000、0xB00000、0xB20000、 0xB40000、0xB60000、0xB80000、0xBA0000、0xBC0000、 0xBE0000、0xC00000、0xC20000、0xC40000、0xC60000、 0xC80000、0xCA0000、0xCC0000、0xCE0000、0xD00000、 0xD20000、0xD40000、0xD60000、0xD80000、0xDA0000、 0xDC0000、0xDE0000、0xE00000、0xE20000、0xE40000、 0xE60000、0xE80000、0xEA0000、0xEC0000、0xEE0000、 0xF00000、0xF20000、0xF40000、0xF60000、0xF80000、 0xFA0000、0xFC0000、0xFE0000、
0、0x0010000、0x0020000、0x0030000、0x0040000、 0x0050000、0x0060000、0x0070000、0x0080000、0x0090000、 0x00A0000、0x00B0000、0x00C0000、0x00D0000、0x00E0000 0x00F0000、0x0100000、0x0110000、0x0120000、0x0130000 0x0140000、0x0150000、0x0160000、0x0170000、0x0180000 0x0190000、0x01A0000、0x01B0000、0x01C0000、0x01D0000、 0x01E0000、0x01F0000、0x0200000、0x0210000、0x0220000、 0x0230000、0x0240000、0x0250000、0x0260000、0x0270000 0x0280000、0x0290000、0x02A0000、0x02B0000、0x02C0000、 0x02D0000、0x02E0000、0x02F0000、0x0300000、0x0310000、 0x0320000、0x0330000、0x0340000、0x0350000、0x0360000、 0x0370000、0x0380000、0x0390000、0x03A0000、0x03B0000 0x03C0000、0x03D0000、0x03E0000、0x03F0000、0x0400000 0x0410000、0x0420000、0x0430000、0x0440000、0x0450000 0x0460000、0x0470000、0x0480000、0x0490000、0x04A0000 0x04B0000、0x04C0000、0x04D0000、0x04E0000、0x04F0000 0x0500000、0x0510000、0x0520000、0x0530000、0x0540000、 0x0550000、0x0560000、0x0570000、0x0580000、0x0590000 0x05A0000、0x05B0000、0x05C0000、0x05D0000、0x05E0000 0x05F0000、0x0600000、0x0610000、0x0620000、0x0630000、 0x0640000、0x0650000、0x0660000、0x0670000、0x0680000、 0x0690000、0x06A0000、0x06B0000、0x06C0000、0x06D0000、 0x06E0000、0x06F0000、0x0700000、0x0710000、0x0720000 0x0730000、0x0740000、0x0750000、0x0760000、0x0770000 0x0780000、0x0790000、0x07A0000、0x07B0000、0x07C0000、 0x07D0000、0x07E0000、0x07F0000、0x0800000、0x0810000 0x0820000、0x0830000、0x0840000、0x0850000、0x0860000 0x0870000、0x0880000、0x0890000、0x08A0000、0x08B0000 0x08C0000、0x08D0000、0x08E0000、0x08F0000、0x0900000 0x0910000、0x0920000、0x0930000、0x0940000、0x0950000、 0x0960000、0x0970000、0x0980000、0x0990000、0x09A0000、 0x09B0000、0x09C0000、0x09D0000、0x09E0000、0x09F0000 0x0A00000、0x0A10000、0x0A20000、0x0A30000、0x0A40000、 0x0A50000、0x0A60000、0x0A70000、0x0A80000、0x0A90000、 0x0AA0000、0x0AB0000、0x0AC0000、0x0AD0000、0x0AE0000、 0x0AF0000、0x0B00000、0x0B10000、0x0B20000、0x0B30000、 0x0B40000、0x0B50000、0x0B60000、0x0B70000、0x0B80000 0x0B90000、0x0BA0000、0x0BB0000、0x0BC0000、0x0BD0000、 0x0BE0000、0x0BF0000、0x0C00000、0x0C10000、0x0C20000、 0x0C30000、0x0C40000、0x0C50000、0x0C60000、0x0C70000、 0x0C80000、0x0C90000、0x0CA0000、0x0CB0000、0x0CC0000 0x0CD0000、0x0CE0000、0x0CF0000、0x0D00000、0x0D10000 0x0D20000、0x0D30000、0x0D40000、0x0D50000、0x0D60000、 0x0D70000、0x0D80000、0x0D90000、0x0DA0000、0x0DB0000 0x0DC0000、0x0DD0000、0x0DE0000、0x0DF0000、0x0E00000、 0x0E10000、0x0E20000、0x0E30000、0x0E40000、0x0E50000、 0x0E60000、0x0E70000、0x0E80000、0x0E90000、0x0EA0000、 0x0EB0000、0x0EC0000、0x0ED0000、0x0EE0000、0x0EF0000 0x0F00000、0x0F10000、0x0F20000、0x0F30000、0x0F40000、 0x0F50000、0x0F60000、0x0F70000、0x0F80000、0x0F90000 0x0FA0000、0x0FB0000、0x0FC0000、0x0FD0000、0x0FE0000、 0x0FF0000、
此致、
James
Aishwarya
该文件如下所示。
请在方便时帮助进行测试。
谢谢你。
此致、
James
尊敬的 Aishwarya:
请参阅 zip 文件中的 LUT.txt、其中还包含原始图像。
或者、您可能需要以下文件:
谢谢你。
此致、
James