This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:VDD (C5)和 VSS (C4)之间的阻抗较低

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1518525/dlpc3479-lower-impedance-between-vdd-c5-and-vss-c4

器件型号:DLPC3479

工具/软件:

您好的团队、

 

我们的客户观察到 VDD (C5)和 VSS (C4)之间的阻抗较低的器件、为74.2 Ω。

 大多数器件的阻抗为1.059欧姆。

他们希望了解低阻抗器件是否可能是故障器件。

请您与我们分享您的见解和评论?

 

谢谢、此致、

Michiaki Tani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michiaki-san、

    这已被分配了最能帮助您进行查询的专家。  今天是一个假期-他们明天就应该回到你这里。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michiaki-san、

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    您能 确认 1.059欧姆是实际电阻、我想这个应该是1.059 K 欧姆吗?

    在测量 VDD 阻抗时、如何对此进行测试?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    1.059 K Ω 是正确的数字。  

    测试方法是

    • 在其定制板上测量的+1.1V 线。 客户观察到可疑器件有70欧姆阻抗。 (多数:300欧姆)
    • 测量 C5 (CORE 1.1V)和 C4 (GND)之间的阻抗、阻抗为74.2 Ω(多数为1.059k Ω)

    请让我知道您希望在测试方法上确保什么。

    此致、

    Michiaki Tani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michiaki-san、

    感谢您的确认! 我们为您提供了一些后续问题:

    1.这种组合是否仍作为解决方案正常运行?

    2.要将此问题仅与板/控制器组合隔离... 在您的第一次测量中,这(多数:300 欧姆)是一个单一的客户主板,而不是一个样品的客户主板被测试相同的方式?

    3.隔离控制器的问题... 从板上移除控制器后、C4 - C5的该阻抗是否与控制器相符?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

     

    1. 客户未测试是否正常运行。
    2. 是的。 这是单个客户电路板。
    3. 是的。 控制器出现此问题。

     

    首先、客户想知道低阻抗器件是否出现故障。 您能与我们分享任何见解和评论吗?

     

    此致、

    Michiaki Tani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michiaki-san、

    这部分似乎确实是一个失败,如果你看到许多这些失败,请咨询我们的质量团队,我们可以开始调查工作。

    一般来说、使用这些控制器时应遵循适当的 ESD 处理、因为它们很容易损坏。 我们尝试构建 ESD 保护结构来缓解这一问题、但无法始终对其进行保护。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron