Thread 中讨论的其他器件:DLP9000X、
工具/软件:
您好:
由于 DLPR910已经停产、我将使用 SPI 闪存芯片 xcf16pfsg48c 作为 DLPC910的配置存储器。 请帮助我访问 DMD 芯片 DLP9000X 的 mcs 文件、DLPR910的链接尚不可访问。
感谢您的帮助!
此致!
Finlay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fizix、
现在我们将固件下载到 SPI 芯片 xcf16pfsg48c、然后 dlpc910芯片可以加载配置并运行(可以看到这个呼吸 LED 正常工作)。 但我们监测信号 SCPENZ、我们有一个脉冲宽度仅为15ns、频率为6.25k。 dlp9000x 手册指出、它至少需要1us 脉冲宽度才能启用芯片。 我的问题是、要获得良好的 SCPENZ 信号、是否可以尝试该固件的另一个版本、或者我们应该侧重于硬件故障排除? 顺便说一下、我们使用 DLP9000X+DLPC910 + XCF16PFSG48C+APP FPGA 构建电路板。 谢谢!
Finlay
Fizix、
我们正在尝试再次验证 SCPENZ 信号、我们将 DLPC910A.MCS 固件下载到 prom 芯片 XCF16PFSG48C 并观察 SCPENZ 信号、或者我们将 DLPC910A.bit 直接下载到 DLPC910芯片、这两种方式都没有良好的 SCPENZ 信号、这就是示波器上的内容:

但是、如果我们从一个正常工作的 DLPC910控制板上观察到 SCPENZ、下面是我们可以得到的结果:

这两个是完全不同的。
因此、我们怀疑这可能是 PCB 故障或 DLPC910芯片的问题、但看起来不是这样。 如果我们将测试程序写入 DLPC910芯片以使其向同一引脚 SCPENZ 输出脉冲、则会出现以下情况:

黄色通道是引脚 SCPENZ 上的测试信号、脉冲形状良好、因此我们没有良好 SCPENZ 信号的原因看起来不像 PCB 故障、而是固件故障。
现在我的问题是:
谢谢!
Finlay