This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPR910更换。 SPI 闪存配置文件?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000X, DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1518527/dlpc910-dlpr910-replacement-spi-flash-configuration-file

器件型号:DLPC910
Thread 中讨论的其他器件:DLP9000X

工具/软件:

您好:

  由于 DLPR910已经停产、我将使用 SPI 闪存芯片 xcf16pfsg48c 作为 DLPC910的配置存储器。 请帮助我访问 DMD 芯片 DLP9000X 的 mcs 文件、DLPR910的链接尚不可访问。

感谢您的帮助!

此致!

Finlay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Finlay、

    如果您计划切换到 SPI 配置、则还需要进行硬件更改。  您知道这些吗?  我们可以提供文件。  请接受朋友邀请。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    我们知道 dlpc910器件的硬件变化、因此我们实际根据项目00570来设计电路板、dlpc910和 dlpr910器件的原理图与00570完全相同。 我们需要设计自己的电路板的原因是、我们需要在电路板上添加新开发的边缘平滑处理算法、还需要在电路板上添加一个庞大的存储器 SRAM。

    感谢您的答复!

    Finlay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Finlay、

    感谢您的确认。  您应该会在几个小时后收到一封电子邮件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    感谢你的帮助。 我尚未收到您的电子邮件、但所有其他来自 TI 的电子邮件都已在我的电子邮件账户中收到。 请检查我通过私人消息发送给您的电子邮件地址。  

    谢谢、

    Finlay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Finlay、

    问题不在您的身边  有时它不能正确设置权限。  我只是删除并重新设置它。  如果您这次没有收到电子邮件、请告诉我。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了这封电子邮件、谢谢您、Fix!

    Finlay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    现在我们将固件下载到 SPI 芯片 xcf16pfsg48c、然后 dlpc910芯片可以加载配置并运行(可以看到这个呼吸 LED 正常工作)。 但我们监测信号 SCPENZ、我们有一个脉冲宽度仅为15ns、频率为6.25k。 dlp9000x 手册指出、它至少需要1us 脉冲宽度才能启用芯片。 我的问题是、要获得良好的 SCPENZ 信号、是否可以尝试该固件的另一个版本、或者我们应该侧重于硬件故障排除?  顺便说一下、我们使用 DLP9000X+DLPC910 + XCF16PFSG48C+APP FPGA 构建电路板。 谢谢!

    Finlay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Finlay、

    如果您有检测信号、则表示控制器代码已配置并正在运行。  实际上、此时您应该开始考虑硬件。  检查 SCP 总线是否存在信号。  它应该会尝试读取 DMD ID 以确定连接了哪个 DMD。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix

    我们正在尝试再次验证 SCPENZ 信号、我们将 DLPC910A.MCS 固件下载到 prom 芯片 XCF16PFSG48C 并观察 SCPENZ 信号、或者我们将 DLPC910A.bit 直接下载到 DLPC910芯片、这两种方式都没有良好的 SCPENZ 信号、这就是示波器上的内容:

     

    但是、如果我们从一个正常工作的 DLPC910控制板上观察到 SCPENZ、下面是我们可以得到的结果:

     

    这两个是完全不同的。

    因此、我们怀疑这可能是 PCB 故障或 DLPC910芯片的问题、但看起来不是这样。 如果我们将测试程序写入 DLPC910芯片以使其向同一引脚 SCPENZ 输出脉冲、则会出现以下情况:

     

    黄色通道是引脚 SCPENZ 上的测试信号、脉冲形状良好、因此我们没有良好 SCPENZ 信号的原因看起来不像 PCB 故障、而是固件故障。

     

    现在我的问题是:

    1. prom 芯片 XCF16PFSG48C 的固件 DLPC910A.mcs 是否安装? 它可以下载到另一个 SPI 芯片吗?
    2. 我们可以尝试使用较旧版本的固件吗?
    3. 要使 DLPC910从 DLP9000X 读取 ID、我们是否需要注意其他硬件更改?

    谢谢!

     Finlay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Finlay、

    TI 不会将旧固件作为文件提供。  它仅在预编程的 XCF16 DLPR910芯片中提供。

    请尝试通过 JTAG 将位文件直接下载到工作板上的 DLPC910、然后查看它是否未通过 SCPENZ 或它是否按预期工作。  通过 JTAG 下载位文件不会导致电路板上 DLPR910中编程的内容出现问题。

    菲齐克斯