Thread 中讨论的其他器件: LP-AM263、 DLP2021AM263Q1EVM
工具/软件:
DLP2021-Q1: 无论引脚值是 1000 还是 0001、我们都无法进入 UART 引导模式。
当我们运行 python 脚本来刷写 SBL 和 APP 时、进度始终为 0。
您可以从附件中获得更多详细信息。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
DLP2021-Q1: 无论引脚值是 1000 还是 0001、我们都无法进入 UART 引导模式。
当我们运行 python 脚本来刷写 SBL 和 APP 时、进度始终为 0。
您可以从附件中获得更多详细信息。




您好、Wei、
感谢您的联系。
执行以下操作:
1) 要进入 UART 引导模式、请在所有引脚上安装分流跳线 但不同之处 看到 R71 旁边的引脚。 (引脚 1-2)
有关更多详细信息、请参阅下图。 
2) 对于已共享的引脚配置:
a) 对于左图、PIN 配置值实际上是 1110。(安装跳线会使该值为 0)
b) 在右图中、引脚配置值为 0111。
3) 此外、为了确认、根据映像、您是否使用 XDS110 调试探针进行编程?
如果使用 XDS110 调试探针、则需要使用 JTAG 引导模式映像、并且引脚配置也会使用 不同。
有关引脚配置、请参阅上图和使用 DevBoot 模式。
4) 如果使用 UART 引导模式、则需要使用下面红色框中突出显示的端口: 
5) 您能否告诉我们您参考的是用于对 NOR 闪存进行编程的文档?
我将快速向您指出正确的文件/章节、如果有疑问、您应参考这些文档/章节。
此致、
Siddharth
1) 这是我的错误。 但是、在我安装分流跳线所有引脚(R71 旁边的引脚除外)后、它仍然无法进入 UART 引导模式。
3) 是的、我现在使用 XDS110 调试探针。 但在我看来、它可以进入 UART 引导模式。
a) XDS110 调试探针具有两个 UART 端口。 可以在设备管理器中看到。 你可以看到第三张图片。 COM6 是用户 UART。
b) AM263x LP 与 XDS110 调试器集成。 我们可以在无需额外 UART 连接的情况下进入 UART 引导模式。
4) 我稍后会测试。
5) 我主要指的是 AM263X MCU+SDK。 这是网站 dev.ti.com/.../index.html
您好、Wei、 
您可以在 DLP2021AM263Q1EVM 网页 (https://www.ti.com/tool/DLP2021AM263Q1EVM) 上设计文件中的原理图中找到 UART 的此引脚定义和其他详细信息。 
另外、您能否分享您的电子邮件地址? 将通过电子邮件向您共享所有必要的文档、以帮助您进行编程。
此致、
Siddharth
谢谢你。 我们成功进入 UART 引导模式。 我的电子邮件是 wei.yao@marelli.com
但还有一个问题。 您可以看到下图。 我搜索了一些其他 E2E 问题。
因此我应该使用*。hs_fs.tiimage 进行闪存。 因为 DLP2021AM263Q1EVM 是 HS_FS 器件。
如何快速获得*。hs_fs.tiimage。 您能给我们一些建议吗?