This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:can't 进入 UART 引导模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, LP-AM263, DLP2021AM263Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1528205/dlp2021-q1-can-t-enter-the-uart-boot-mode

器件型号:DLP2021-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM263DLP2021AM263Q1EVM

工具/软件:

DLP2021-Q1: 无论引脚值是 1000 还是 0001、我们都无法进入 UART 引导模式。
当我们运行 python 脚本来刷写 SBL 和 APP 时、进度始终为 0。
您可以从附件中获得更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息: 我们  使用 LP-AM263 在 UART 引导模式下成功运行 python 脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    我要求团队的另一位成员进行审核并做出回应。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、
    感谢您的联系。
    执行以下操作:

    1) 要进入 UART 引导模式、请在所有引脚上安装分流跳线 但不同之处  看到 R71 旁边的引脚。 (引脚 1-2)
    有关更多详细信息、请参阅下图。


    2) 对于已共享的引脚配置:
      a) 对于左图、PIN 配置值实际上是 1110。(安装跳线会使该值为 0)
       b) 在右图中、引脚配置值为 0111。

    3) 此外、为了确认、根据映像、您是否使用 XDS110 调试探针进行编程?
    如果使用 XDS110 调试探针、则需要使用 JTAG 引导模式映像、并且引脚配置也会使用 不同。

    有关引脚配置、请参阅上图和使用 DevBoot 模式。

    4) 如果使用 UART 引导模式、则需要使用下面红色框中突出显示的端口:



    5) 您能否告诉我们您参考的是用于对 NOR 闪存进行编程的文档?
    我将快速向您指出正确的文件/章节、如果有疑问、您应参考这些文档/章节。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 这是我的错误。 但是、在我安装分流跳线所有引脚(R71 旁边的引脚除外)后、它仍然无法进入 UART 引导模式。
    3) 是的、我现在使用 XDS110 调试探针。 但在我看来、它可以进入 UART 引导模式。
      a) XDS110 调试探针具有两个 UART 端口。 可以在设备管理器中看到。 你可以看到第三张图片。 COM6 是用户 UART。
      b) AM263x LP 与 XDS110 调试器集成。 我们可以在无需额外 UART 连接的情况下进入 UART 引导模式。
    4) 我稍后会测试。
    5) 我主要指的是 AM263X MCU+SDK。 这是网站 dev.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4) 你能给我 UART 的 PIN 定义吗? 我没有这些信息。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您可以在 DLP2021AM263Q1EVM 网页 (https://www.ti.com/tool/DLP2021AM263Q1EVM) 上设计文件中的原理图中找到 UART 的此引脚定义和其他详细信息。


      
    另外、您能否分享您的电子邮件地址?   将通过电子邮件向您共享所有必要的文档、以帮助您进行编程。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们成功进入 UART 引导模式。 我的电子邮件是 wei.yao@marelli.com

    但还有一个问题。 您可以看到下图。 我搜索了一些其他 E2E 问题。

    因此我应该使用*。hs_fs.tiimage 进行闪存。 因为  DLP2021AM263Q1EVM 是 HS_FS 器件。

    如何快速获得*。hs_fs.tiimage。 您能给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、
    感谢您分享电子邮件 ID
    我会回来的。

    此致、
    Siddharth