主题中讨论的其他器件:DLPC4430EVM、
工具/软件:
您好:
我将 DLP800REEVM 与 DLPC4430EVM 配合使用。 对于我们的用例、我们需要线性伽马曲线、但无法生成该曲线。 我尝试了不同的显示设置从我的计算机,甚至线性伽马显示设置不产生线性曲线。 是否可以在软件 GUI 中更改此设置? 我们需要显示一个灰度图像、其中白色百分比转换为强度百分比。 例如、其中 (128,128,128) 大致相当于打开状态下的 50%强度。
谢谢、
基督教
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我将 DLP800REEVM 与 DLPC4430EVM 配合使用。 对于我们的用例、我们需要线性伽马曲线、但无法生成该曲线。 我尝试了不同的显示设置从我的计算机,甚至线性伽马显示设置不产生线性曲线。 是否可以在软件 GUI 中更改此设置? 我们需要显示一个灰度图像、其中白色百分比转换为强度百分比。 例如、其中 (128,128,128) 大致相当于打开状态下的 50%强度。
谢谢、
基督教
感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。
此致、
Tristan Bottone
您好 Christian:
您说过了
我尝试了计算机的不同显示设置
您是如何尝试从计算机更改显示设置的? 此外、DLP800REEVM 和 DLPC4430EVM 也不包含光学解决方案、正在使用什么照明解决方案以及如何使用?
是的、软件 GUI 可以更改您使用的伽玛表 — 您应该使用 GUI“Image"选项“选项卡下方的表编号“2"。“。

这将是一个很好的主意,玩这个“图像“选项卡为自己.
此致、
Aaron
您好:
我与我的 Mac 笔记本电脑连接扩展了我的显示器和 Mac 有显示设置,可以更改用于不同显示器的颜色预设。 我使用了其中的几个并创建了自定义线性预设、没有一个预设导致线性输出。
我正在使用来自 Thorlabs QTH 灯的准直光照亮 DMD、该灯在一小时时间范围内强度稳定至 0.2%。 我将从导通状态的光集中到一个积分球体中、并使用硅光电二极管来产生光电流。 我将使用 Keithley 电表读取此光电流。 我创建了一部影片,画面的恒定灰度从 (0,0,0),(1,1,1) 等到 (255,255,255) 然后显示了这部影片,以测量每一帧的强度。
我看到了这个“图像“选项卡;知道表 2 是我应该使用的内容非常有用。 我是否可能错过了有关 GUI 的任何其他文档、无法了解每个控件的功能?
谢谢、
基督教