This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP800REEVM:线性伽马曲线

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP800REEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1528655/dlp800reevm-linear-gamma-curve

器件型号:DLP800REEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC4430EVM

工具/软件:

您好:

我将 DLP800REEVM 与 DLPC4430EVM 配合使用。 对于我们的用例、我们需要线性伽马曲线、但无法生成该曲线。 我尝试了不同的显示设置从我的计算机,甚至线性伽马显示设置不产生线性曲线。 是否可以在软件 GUI 中更改此设置? 我们需要显示一个灰度图像、其中白色百分比转换为强度百分比。 例如、其中 (128,128,128) 大致相当于打开状态下的 50%强度。

谢谢、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christian Robles

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    您说过了  

    我尝试了计算机的不同显示设置

     您是如何尝试从计算机更改显示设置的? 此外、DLP800REEVM 和 DLPC4430EVM 也不包含光学解决方案、正在使用什么照明解决方案以及如何使用?

    是的、软件 GUI 可以更改您使用的伽玛表 — 您应该使用 GUI“Image"选项“选项卡下方的表编号“2"。“。

    这将是一个很好的主意,玩这个“图像“选项卡为自己.

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我与我的 Mac 笔记本电脑连接扩展了我的显示器和 Mac 有显示设置,可以更改用于不同显示器的颜色预设。 我使用了其中的几个并创建了自定义线性预设、没有一个预设导致线性输出。

    我正在使用来自 Thorlabs QTH 灯的准直光照亮 DMD、该灯在一小时时间范围内强度稳定至 0.2%。 我将从导通状态的光集中到一个积分球体中、并使用硅光电二极管来产生光电流。 我将使用 Keithley 电表读取此光电流。 我创建了一部影片,画面的恒定灰度从 (0,0,0),(1,1,1) 等到 (255,255,255) 然后显示了这部影片,以测量每一帧的强度。

    我看到了这个“图像“选项卡;知道表 2 是我应该使用的内容非常有用。 我是否可能错过了有关 GUI 的任何其他文档、无法了解每个控件的功能?

    谢谢、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    DLPC4430EVM 软件捆绑包 (DLPC4430AEVMSW-6.1.1) 中提供了软件编程人员指南。

    您应该已下载此文件、并且可能位于您的程序文件文件夹下。 该指南为 PDF 格式、可参考以获取相关信息。

    该表编号仅为 0-4、这是以前为方便而构建的一些表编号。 同样、#2 是线性的。

    此致、

    Aaron