主题:TMP411 中讨论的其他器件
工具/软件:
目前、在连接 HDMI 后、我在选择外部视频端口时遇到以下错误。是否可以恢复显示而不出现任何错误? 
其次、我想问一下、我知道初始化显示的 是图 1 中标记的“Test Pattern checker“。 但是、如果我想在连接到 HDMI 并发送命令后切换到标记 2、如何获取命令或者可以直接修改初始化以锁定标记 2。 因为我想使用自己的控制软件,但它是用 C++编写的,所以操作 Python 文件可能相当复杂。 您能提供任何实用可行的方法将操作说明集成到我的软件中吗 
谢谢你。