This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:错误代码 0x2A2

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1528232/dlp4620sq1evm-error-code-0x2a2

器件型号:DLP4620SQ1EVM
主题:TMP411 中讨论的其他器件

工具/软件:

目前、在连接 HDMI 后、我在选择外部视频端口时遇到以下错误。是否可以恢复显示而不出现任何错误?

其次、我想问一下、我知道初始化显示的 是图 1 中标记的“Test Pattern checker“。 但是、如果我想在连接到 HDMI 并发送命令后切换到标记 2、如何获取命令或者可以直接修改初始化以锁定标记 2。 因为我想使用自己的控制软件,但它是用 C++编写的,所以操作 Python 文件可能相当复杂。 您能提供任何实用可行的方法将操作说明集成到我的软件中吗

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Cindy、

    开始回答第一个问题。 PC 视频输入的刷新率似乎与板上编程的 EDID 不匹配。 您可以通过“显示设置“将 PC 上的刷新率更改为 59.96 Hz 吗?

    对于第二个问题、您可以借助 DLP Composer 工具生成固件二进制文件。 使用此选项、您可以将启动显示源设置为外部视频。 您是否已拥有此工具的访问权限?

    遗憾的是、我们仅提供 python 软件包。 您可以在 C++软件中为这些 python API 创建包装器、也可以参考 DLPC230 编程人员指南创建自己的 C++ API 以进行数据包传输。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,Aishwarya.我找不到 DLP Composer 工具。我在论坛上的几篇文章中只见过您提到过它,但我觉得我的问题还没有深入探讨。 同时、我发现基本配置的 bin 文件如下图所示。 我无法在最基本的配置上进行修改? 我觉得这样可以更快速地解决我锁定配置的问题。 您能教我如何操作吗?

    谢谢您、

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要我的安全访问地址、我的电子邮件地址是 yangxinyi@idteoe.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以发布对“DLP Composer for automotive“的访问权限   、 其中包含配置文件的配置工程文件和“DLP Composer for automotive“的安装包

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cindy、

    Composer 工具允许您修改.bin 文件。 我已为您提供了下载该工具的访问权限。

    您可以使用此处的参考工程 —  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD2lliB9RuR9wRxGdyOSqQ__DLP-AUTOMOTIVE-BOARDS__FUz-xrs__LATEST

    我还请求本地 FAE 帮助您设置系统。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    我已经放置了 Composer 工具。我将按照以下步骤修改初始化配置。 我希望在器件连接到 HDMI 时显示该器件、而不是保留棋盘图像。 但配置和刻录文件后、现在无法显示任何内容。 闪烁后、我的电流也从 0.231A 增加到 0.148A、这应该是 DMD 模块的问题。 我可以问我在那里操作时是否出错。我从您发送给我的链接找到了这个项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将状态从待机切换到显示、但出现以下错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    您能否分享“错误历史记录“选项卡中的所有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我可能已经关闭了控制 pragram 在中间,只显示图 1,但我再次刷新它,它显示为图 2。 我以前的配置更改是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    能否说明一下您现在看到的错误是什么? 如果只是错误 215、您能否重新启动系统并再次进行检查?
    您是否还看到错误代码 911?

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    我现在收到的错误代码是以下消息。

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aishwarya
      我在你寄给我的电子邮件中回复了你。 我不知道你是否看过它。 详细的跟进和我的困惑已包含在电子邮件中。 我希望你能在看到它后尽快回复我。  
      我按照您的步骤再次闪烁、但当我尝试再次开机时、错误仍然出现。 我检查了柔性电源线、没有损坏。 但当我再次点击“Read error“时、它会显示为 0。
      谢谢您、
      辛迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:

    请检查您拥有的 TMP411 器件吗? 存在 TMP411A、TMP411B 和 TMP411C、这些可能必须在 Composer (TM) 工程中进行选择。 如果它们不一致、则可能存在问题。 这些引脚通常应使用 TMP411A。

    这只是一个快速的检查和猜测,我一般会遵循 Aishwarya 说什么。

    我们还可能会在处理此问题时为其创建单独的线程、因为这有助于其他用户快速找到解决方案和相关问题。 标题看起来与像素时钟相关。 此问题是否已解决? 如果是、请考虑勾选“此问题已解决“按钮。  你可以继续在这里发帖,因为它是一系列相关的问题,但我可能只是手动拆分线程,当我们在这里完成. 谢谢、Cindy!!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Cindy、

    我看到您的最新电子邮件、说明您现在可以 使用 SPI 适配器与 EVM 建立通信。 由于您的原始查询已被回答、我们可以关闭此 TT。 我们可以通过电子邮件继续讨论、或针对其他问题创建新主题。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya