This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:光谱反射率/透射率范围

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1531198/dlp4500nir-spectral-reflectance-transmittance-range

器件型号:DLP4500NIR
Thread 中讨论的其他器件: DLP4500

工具/软件:

大家好、我正在评估 DLP4500NIR DMD 用于宽带光谱系统、需要更清晰地了解密封封装内部的光学损耗。

从数据表中可以看到:

  • 车窗组件  具有高透射率 ≈700nm 至 2000nm

  • 微镜阵列 是铝涂层、因此对于可见光波长、我预计反射率将比 NIR 高得多。


但是、我的应用范围更广 400nm 至 2000nm —包括可见范围。 您能否分享(或向我指出)以下信息?

  1. 窗口装配/包装窗口

    • 典型值或最小值 光谱透射率曲线 中导出 400nm 至 2000nm 反射。

    • 倾斜角下的性能变化(例如,24°、± 1°,标称微镜倾斜角)。

  2. 微镜(铝)阵列

    • 典型值 光谱反射率 在相同的 400nm 至 2000nm 范围内的镜面反射强度、最好同时考虑法向入射角和±12°工作倾斜角。

    • 确认镜片涂层/工艺与可见光优化型 DLP4500 中使用的涂层/工艺相同、或注意 NIR 器件特有的任何差异。

  3. 系统总体吞吐量

    • 如果可用、组合 吞吐量或效率曲线 (Window×mirror) 对于初步的 SNR 计算非常有用。

即使是近似曲线或代表性数据也会非常有用! 或者推荐具有 400nm 至 1500nm 宽波长范围的任何其他 DMD 器件!

谢谢您、  

Suhyun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    我们没有任何设计用于 400nm 至 2000nm 范围的 DMD。  我们并不是因为在该范围内设计 AR 涂层是非常困难的。  我们提供可见器件和 NIR 器件。

    您认为镜片的铝反射率在所看的范围内良好是正确的。

    请查看我的 蓝色回答

    1. 窗口装配/包装窗口

      • 典型值或最小值  光谱透射率曲线  中导出  400nm 至 2000nm  反射。  请参阅本文 https://www.ti.com/lit/an/dlpa031e/dlpa031e.pdf [DLPRegisteredDMD 窗口波长透射注意事项]。  这提供了我们可用的信息。

      • 倾斜角下的性能变化(例如,24°、± 1°,标称微镜倾斜角)。  以上白皮书提供了几个选定角度的信息、但仅限于此。

    2. 微镜(铝)阵列

      • 典型值  光谱反射率  在相同的 400nm 至 2000nm 范围内的镜面反射强度、最好同时考虑法向入射角和±12°工作倾斜角。  我们没有公开此类信息。

      • 确认镜片涂层/工艺与可见光优化型 DLP4500 中使用的涂层/工艺相同、或注意 NIR 器件特有的任何差异。  NIR 器件的后视镜本身没有差异。

    3. 系统总体吞吐量

      • 如果可用、组合  吞吐量或效率曲线  (Window×mirror) 对于初步的 SNR 计算非常有用。  可见 DMD 的数据表中有一个基于典型投影系统参数的估算值。  变量太多、甚至无法开始进行估算。  需要对相关系统制作光学模型。

    还有另一个非常重要的因素需要考虑。  效率将受到波长和衍射效率的很大影响。  我建议您查看我们提供的这个 Matlab 模型:  https://www.ti.com/tool/download/DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR 

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的菲齐克斯:

    再次感谢您的详细答复。

    我只想确认我是否理解正确。

    相关 窗口透射率 对于 DLP4500NIR、我参考了您分享的应用手册、并从中提取了以下图像(随附于下文)。
    但是、我有点困惑。在图中、哪个曲线对应于 DLP4500NIR? 是红色还是绿色?



    此外、与相关 微镜反射率 、您提到 DMD 反射镜是铝涂层的、在广泛的光谱范围内应具有相对较高的反射率。

    为了估计反射率,我在 Thorlabs 上查找了典型的铝涂层,并找到了附图。 在此图中、红色曲线显示增强型 UV 铝、蓝色曲线表示受保护的铝。

    使用是否合理 蓝色曲线(保护铝) DLP4500NIR 微镜反射的近似值是什么?





    如有任何澄清、将不胜感激。

    此致、
    Suhyun

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、素贤、

    第一个图适用于窗口、这对于我们的大多数 DMD 都很常见。  较新的 DLP4500NIR DMD 将随附 NIR2 AR 涂层。

    对于第二张图表、蓝色迹线将是一个很好的近似值。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Fizix。

    我还有最后一个问题。 我们发现、为了控制 DLP4500NIR DMD、需要购买 DLP4500EVM 并切换 DMD。

    但是、由于 DLP4500 EVM 使用 DLP4500FQE 器件且 DLP4500NIR DMD 采用 CLG (FQD) 封装、因此这两种器件的封装类型和引脚数并不相同。

    因此、需要我制造新的柔性电缆 以及构建/采购 DMD 安装硬件。

    (有关 DMD 安装的建议实践、请参阅“DLPRegistered310 系列<xmt-block1> DMD</xmt-block> 和系统安装概念“应用手册<xmt-block2> DMD</xmt-block>)</s> DMD DMD

    但是、我不是这种硬件系统的专家、因此 我真的没有赶上我应该如何在这里制造新的柔性电缆和安装件。  您能给我一些建议吗?

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    我的同事目前不在办公室、我将在他不在时通过 E2E 论坛为他填写职位。

    要继续、您将需要设计新的柔性电缆并开发适合 CLG 封装的定制安装硬件。 查看“DLPS 310 系列 DMD 和系统安装概念“是一个很好的起点、因为它提供了安装 CLG 封装 DMD 的最佳实践、包括机械设计建议、对齐注意事项和接口指南。

    由于该系统不在您的专业领域、因此与具有高密度互连和光学系统集成经验的机械工程师或互连提供商协作可能会有所帮助。

    OMM 工具列出了具有 DLPRegistered技术相关经验的第三方光学模块制造商。 其中许多合作伙伴提供定制柔性电缆设计服务、兼容 DMD 的光学引擎开发、机械安装和外壳解决方案等

    如果您不确定如何为 DLP4500NIR(CLG 封装)创建新的柔性电缆或安装解决方案、可以使用 OMM 工具来确定经验丰富的供应商、他们可能已经拥有兼容设计或可以协助定制工作。

    您可以在此处访问该工具: DLP 光学模块制造商 (OMM) 工具

    谢谢、谨致问候、  

    Tristan Bottone