请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9500 工具/软件:
在正常的实验室环境中,使用程序投射全黑图片、全白图片或其他图案,肉眼可以看到在微镜阵列长边方向有异常条纹,切断电源后条纹消失。 Re-通电一段时间后、或者卸下芯片并重新安装、异常条纹的数量和位置可能会发生变化。 实验条件保持不变。 当更换其它 DMD 芯片进行相同操作的测试时,没有异常现象。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在正常的实验室环境中,使用程序投射全黑图片、全白图片或其他图案,肉眼可以看到在微镜阵列长边方向有异常条纹,切断电源后条纹消失。 Re-通电一段时间后、或者卸下芯片并重新安装、异常条纹的数量和位置可能会发生变化。 实验条件保持不变。 当更换其它 DMD 芯片进行相同操作的测试时,没有异常现象。 
您好 Linying Guo、
出现水平线(带)可能是由于“MBRST"组“组未完全连接且连接松动、焊盘脏、与 DMD 接触或柔性电缆出现问题。 我建议您尝试以下操作:
希望这对您有所帮助。
此致、
Tristan Bottone