This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:DLP 产品论坛

Guru**** 2535140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1532643/dlp9500-dlp-products-forum

器件型号:DLP9500

工具/软件:

在正常的实验室环境中,使用程序投射全黑图片、全白图片或其他图案,肉眼可以看到在微镜阵列长边方向有异常条纹,切断电源后条纹消失。 Re-通电一段时间后、或者卸下芯片并重新安装、异常条纹的数量和位置可能会发生变化。 实验条件保持不变。 当更换其它 DMD 芯片进行相同操作的测试时,没有异常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linying Guo、

    出现水平线(带)可能是由于“MBRST"组“组未完全连接且连接松动、焊盘脏、与 DMD 接触或柔性电缆出现问题。 我建议您尝试以下操作:

    • 首先、我要确保将四个螺栓拧紧、将 DMD 固定到机械接口上。 我还会确保您遵循安装概念指南、然后再次测试装置。 此 DMD 的安装概念指南链接在此处链接-> [DLPR014]:DLP9500 A 型安装概念
    • 如果这样无法解决问题、我要小心地将 DMD 固定到 DMD PCB 的安装硬件分开。  检查插入器中是否有任何缺少的“C"弹簧“弹簧(插入器中的小孔)、或查看其中是否有任何弹簧在插槽中侧向旋转。
      • 如果您看到缺少“C"形“形弹簧或已旋转“C"形“形弹簧(侧向旋转的弹簧)、则需要先获得新的插入器、然后再继续。 如果没有缺少“C"弹簧“弹簧、请使用异丙醇 (IPA) 小心地清洁 DMD 背面和 DMD PCB 上的垫、并小心地重新组装以测试系统。
    • 如果这样不能解决问题、请一次一端小心地拆下柔性电缆、清洁电极垫、检查电缆接头的针脚中是否有“碎屑“。  清洁柔性电缆的每一端后、请测试系统。

    希望这对您有所帮助。

    此致、  

    Tristan Bottone