Thread 中讨论的其他器件:DLPC3479
工具/软件:
(DLP EVM 固件版本:8.4.0
DLP EVM GUI 版本:3.2.07
)
问题发生的问题 1 操作步骤(高发生概率):
1.我生成一个图形 bin 文件与一些 (14p) 8 位 bitmanp 图片
2. 用我 自己生成的 bin 文件来生成 flash img(使用 composer 13.16.1)
3、使用 Flash 图像更新防火墙
4.在内部图形 GUI 上运行一次、图形播放正常。
5. 我生成了一个新的图形 bin 文件与一些 (7p 或 21p) 8 位 bitmanp 图片, pragram 和加载的图形 bin 在内部图形 GUI 上,它报告了一个错误,“软件包大小超过了在闪存中分配的大小。“
(步骤 5,一些时间它运行“ pragram 和加载的模式“成功、但当它是交流电源关闭,然后开机、它也发生,当我运行“ pragram 和加载的模式“)
问题发生(低概率发生)的问题 2 操作步骤:
1.使用默认模式文件 (PatternData File_Dual.bin) 中内置的闪存图像开关更新防火墙
2. 我生成了一个新的图形 bin 文件,其中有一些(14p, 2 个图形集)8bit bitmanp 图片定时 (1000, 5000, 1000)
3.运行 pragram 并加载模式成功并重新启动。
4. 在内部图形 GUI 上运行一次、它仅在第一个图形集中播放 7p。 读取图形顺序表条目、表明照明时间为 0、并且 图形惰性字是一个 非常大的数字。
那么、这是 DLP EVM GUI 的错误吗?