This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:启动界面图像查看

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1530006/dlp3010evm-lc-splash-image-viewing

器件型号:DLP3010EVM-LC
《主题中讨论的其他器件:DLP3010

工具/软件:

您好:

我正在从事使用 DLP3010 EVM 的光刻原型设计、如果对我遇到的问题进行故障排除有帮助、我将不胜感激

我设计了一个光学模块、将投影路径扩展到 10 倍目标透镜、并附带摄像头用于对齐目的。目标模块旨在通过该目标模块投影图像、该目标模块与投影仪透镜最初放置位置的原始光路对齐、但为了适应设置、需要稍微延伸

我使用 GUI 将 DLP 固件更新至版本 9.1、但是当我尝试运行启动界面时、即使我移除光学模块并直接从 DMD 查看输出、也不会从 GUI 投影图像 DMD

根据用户指南、默认情况下启动界面功能应该可以正常工作、但我没有看到任何输出是否存在配置步骤或设置、我可能缺少会阻止 DMD 显示图像的配置步骤或设置

任何帮助或见解都将非常感谢。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Travis、

    请浏览 DLP3010EVM-LC 用户指南中第 6 节的步骤。  快速入门流程并确保您打开 EVM 上的开关?

    如果仍然存在、请发送视频或板操作照片。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经按照投影仪 LED 指示灯亮起的所有步骤进行了操作。 但是、在尝试显示启动界面图像时、不会出现任何内容。  

    我正在尝试上传视频、但有问题、是否有最佳上传方式/格式?

    我在每个步骤中都遵循了用户指南、并按照规定更新了固件。 当我尝试从 GUI 通过启动界面图像时、可以看到调整了光源、但没有显示图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Travis、

    您能否告知您再次使用哪种模式? 有“显示“启动界面图形和“光控制“启动界面图形。

    我假设您使用的是“Display"启动“启动界面图形、在这种情况下、您可以试用 4 个内置图像、但它们可能与闪存中存储的图像不同。

    您应首先尝试刷写至 固件选择器工具中提供的 DLP3010EVM-LC 固件 的最新版本、即固件版本 9.2.0。

    请注意、应选择“Pin Mapping“选项和已选择的 PMIC。

    我只能查看 EVM/默认选项、但您应该使用“Firmware -> Flash Firmware“重新刷写系统

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用显示模式;最终目标是使用光控制模式、因为它更符合我的需求。 我将上传一个视频并向大家展示、我已使用正确的 PMIC 更新至最新的固件版本。  

    但是、我问是否有特定的方法来上传视频?

    当我单击插入图像/视频时、它会将我带到一个子屏幕、在该子屏幕上不允许我选择文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Travis、

    如果您有视频并且知道它在哪里、则只需将视频拖放到其中即可。

    要回答您的问题、默认情况下、启动界面的光控制版本不起作用。 它默认为显示应用程序。

    您将需要执行以下写入:

    我将通读 DLPC3478 软件编程人员指南 中的第 3.1.9 节、因为这说明了启动界面的工作方式。

    此致、

    Aaron