《主题中讨论的其他器件:DLP3010、
工具/软件:
您好:
我正在从事使用 DLP3010 EVM 的光刻原型设计、如果对我遇到的问题进行故障排除有帮助、我将不胜感激
我设计了一个光学模块、将投影路径扩展到 10 倍目标透镜、并附带摄像头用于对齐目的。目标模块旨在通过该目标模块投影图像、该目标模块与投影仪透镜最初放置位置的原始光路对齐、但为了适应设置、需要稍微延伸
我使用 GUI 将 DLP 固件更新至版本 9.1、但是当我尝试运行启动界面时、即使我移除光学模块并直接从 DMD 查看输出、也不会从 GUI 投影图像 DMD
根据用户指南、默认情况下启动界面功能应该可以正常工作、但我没有看到任何输出是否存在配置步骤或设置、我可能缺少会阻止 DMD 显示图像的配置步骤或设置
任何帮助或见解都将非常感谢。
谢谢你