This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP781TE:是否有任何适用于 DLP781TE DMD 的 EVM 模块?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP781TE, DLP780TEEVM, DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1521266/dlp781te-do-you-have-any-evm-module-for-dlp781te-dmd

器件型号:DLP781TE
Thread 中讨论的其他器件: DLP780TEEVMDLP4710EVM-LC

工具/软件:

您是否有任何适用于 DLP781TE DMD 的 EVM 模块?

此外、我们是否可以在现有的 DLP5530 和 DLP4710EVM 中使用更强大的 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    我指派了几个团队来回答您的问题。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我支持 DLP5530、可以让我的其他支持 DLP781TE DMD 的同事与我合作了解这些要求。 请允许我们在几天内谈论这一点。

    您是否碰巧对您的应用有任何特定的照明要求? 您计划将此 DMD 用于什么? 这可能有助于我们更好地理解您的问题并提供更多建议。

    谢谢您、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Abhishek、

    很抱歉耽误你的时间。 请问您打算使用什么应用程序空间?

    您是否计划将 DMD 与不同的控制器混合? 如果是、则通常不支持。 请告诉我们、谢谢。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    DLP781TE DMD 没有自己的 EVM、这是正确的。 提供的 DLP780TEEVM 是与 EVM 兼容的即插即用型解决方案。

    此外、请注意、DLP4710EVM-LC 系统是一体式解决方案、TI 不包含光学引擎设计。 我建议通过我们的 OMM-Search 工具与我们的一家光学开发公司合作

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    初始回复已有一个月左右、我们尚未收到您的任何更新。

    我要把 Aaron 的回复标记为该主题的解决方案。 如果您再次回复此主题、您可以在 14 天内打开 TT。 否则、您可以创建新的 E2E 申请单或主题、我们很乐意提供帮助。

    同样、DLP781TE DMD 没有自己的 EVM。

    若要使用更强大的 LED、您必须检查 DMD 在不同光谱上的功率密度。 我们光学团队或 OMM 列表中的人员可以帮助设计一个符合该规格的系统。

    此致、
    Michael Ly