Thread 中讨论的其他器件: DLP780TEEVM、 DLP4710EVM-LC
工具/软件:
您是否有任何适用于 DLP781TE DMD 的 EVM 模块?
此外、我们是否可以在现有的 DLP5530 和 DLP4710EVM 中使用更强大的 LED?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您是否有任何适用于 DLP781TE DMD 的 EVM 模块?
此外、我们是否可以在现有的 DLP5530 和 DLP4710EVM 中使用更强大的 LED?
您好 Abhishek、
DLP781TE DMD 没有自己的 EVM、这是正确的。 提供的 DLP780TEEVM 是与 EVM 兼容的即插即用型解决方案。
此外、请注意、DLP4710EVM-LC 系统是一体式解决方案、TI 不包含光学引擎设计。 我建议通过我们的 OMM-Search 工具与我们的一家光学开发公司合作。
此致、
Aaron
尊敬的 Abhishek:
初始回复已有一个月左右、我们尚未收到您的任何更新。
我要把 Aaron 的回复标记为该主题的解决方案。 如果您再次回复此主题、您可以在 14 天内打开 TT。 否则、您可以创建新的 E2E 申请单或主题、我们很乐意提供帮助。
同样、DLP781TE DMD 没有自己的 EVM。
若要使用更强大的 LED、您必须检查 DMD 在不同光谱上的功率密度。 我们光学团队或 OMM 列表中的人员可以帮助设计一个符合该规格的系统。

此致、
Michael Ly