This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:如何将自定义图像加载到 DLP Composer 项目中

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1533261/dlp2021leq1evm-how-to-load-custom-images-into-dlp-composer-project

器件型号:DLP2021LEQ1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLP2021-Q1

工具/软件:

尊敬的[TI 支持/DLP 团队]:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在使用 TI DLP 平台、特别是 DLP2021-Q1 我想通过系统投影自定义映像。 为此、我尝试使用 DLP Composer 软件配置一个新序列、其中包括用户定义的 BMP 或 PNG 图像、然后将其构建到闪存映像中以进行部署。

但是、在我收到的 Composer 环境中、可以选择创建 新工程 似乎不可用、每当我尝试添加自定义映像文件时、都会收到一条错误消息、指出文件类型不受支持。
有趣的是、项目中提供的默认示例 BMP 图像能够正常工作、这使我相信我的 Composer 版本可能是功能有限的受限版本或预配置版本。

我非常感谢你对以下几点的指导:

  1. 使用 DLP Composer 通过自定义图像输入创建新序列的正确过程是什么?
    (例如,新工程创建,映像导入,序列映射,闪存构建, 等)

  2. 要在 Composer 中成功使用、建议或要求哪些图像规格和格式限制(例如,色深,分辨率,压缩)?

  3. 如果我使用的 Composer 版本有限、您能介绍一下相应的全功能版本(例如 DLPC137 或类似版本)以及下载和安装说明吗?

  4. 是否有任何特定的 Composer 版本是必需的或建议的、以实现与的兼容性 DLP2021-Q1

提前感谢您的支持。 我期待您提供详细的指导、以便我能够有效地进行开发和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我请团队的另一位成员跟进。  我认为这些视频展示了入门方法。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-ti-dlp-labs-automotive.html?keyMatch=dlp&tisearch=universal_search&f-videos=Video,Video%20series

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    除了视频系列之外、您还可以参考此处的用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu113 (从第 16 页开始、将对 DLP Composer 工具进行更详细的解释)。


    此外、您还能分享您正在使用的自定义映像文件的更多详细信息吗? (如果可能,您也可以共享该文件,我可以检查 DLP Composer 工具是否首先支持该文件)。

    是的、Composer 工具不允许创建新工程、
    您只需导入即可创建新文件  *。dlpxproj 再次在新 项目名称下 ( 您已从 TI.com 下载)。
    或者、您也可以创建正在使用的现有工程的副本、并对其进行更改。

    如果尝试添加自定义图像文件、请确保该文件也存在于 Composer 工程的 Videos 文件夹(位于“Inputs"文件夹“文件夹下文件夹下)中。(请参阅下图)


     https://www.ti.com/tool/DLP2021LEQ1EVM 上提供的 Composer 工具 实际上是一个全功能版本(不是演示)、应该足以使用自定义视频/图像构建闪存映像。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的[Siddharth Choudhary] :

    我希望此消息能帮您找到答案。

    很荣幸地报告在使用 DLP Composer 工具时遇到的问题。 成功添加预期映像并继续执行闪存编程过程(如随附的屏幕截图所示)后、我注意到系统在处停止 步骤 1/3–擦除闪存数据 、但没有进一步进展。

    .img文件(位于)...\Outputs\FlashImage.img似乎被正确识别、并且工程构建无错误地完成。 但是、闪存操作不会超出擦除阶段、并且“Program and Verify“按钮保持禁用状态。

    请你就这一问题的可能原因以及建议的解决步骤提供指导、我将不胜感激。 请告诉我、其他日志或项目文件是否有助于进行故障排除。

    提前感谢您的支持。

    此致、
    [MYEONGJAE Noh]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 [MYEONGJAE Noh]:
    如果有任何错误日志可帮助我缩小问题范围、请与我共享该日志。

    此外、您能否进入“连接“页面并与我分享它的屏幕截图。  



    我怀疑连接页面本身上的连接/某些配置可能存在问题。

    您是否也尝试过以下解决方法:
    1) 重新启动 Composer 工具并重试。
    2) 重新启动硬件并重试。

    如果这对您有帮助、请告诉我。

    此致、
    Siddharth