Thread 中讨论的其他器件:DLP2021-Q1
工具/软件:
尊敬的[TI 支持/DLP 团队]:
我希望此消息能帮您找到答案。
我目前正在使用 TI DLP 平台、特别是 DLP2021-Q1 我想通过系统投影自定义映像。 为此、我尝试使用 DLP Composer 软件配置一个新序列、其中包括用户定义的 BMP 或 PNG 图像、然后将其构建到闪存映像中以进行部署。
但是、在我收到的 Composer 环境中、可以选择创建 新工程 似乎不可用、每当我尝试添加自定义映像文件时、都会收到一条错误消息、指出文件类型不受支持。
有趣的是、项目中提供的默认示例 BMP 图像能够正常工作、这使我相信我的 Composer 版本可能是功能有限的受限版本或预配置版本。
我非常感谢你对以下几点的指导:
-
使用 DLP Composer 通过自定义图像输入创建新序列的正确过程是什么?
(例如,新工程创建,映像导入,序列映射,闪存构建, 等) -
要在 Composer 中成功使用、建议或要求哪些图像规格和格式限制(例如,色深,分辨率,压缩)?
-
如果我使用的 Composer 版本有限、您能介绍一下相应的全功能版本(例如 DLPC137 或类似版本)以及下载和安装说明吗?
-
是否有任何特定的 Composer 版本是必需的或建议的、以实现与的兼容性 DLP2021-Q1 ?
提前感谢您的支持。 我期待您提供详细的指导、以便我能够有效地进行开发和测试。