This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420AEVM:连接/输入 4K HDMI 信号、未检测到 J56 和 J12 上的信号?

Guru**** 2528380 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1536150/dlpc4420aevm-connect-input-a-4k-hdmi-signa-no-signal-detected-both-j56-and-j12

器件型号:DLPC4420AEVM

工具/软件:

DLPC4420AEVM

何时会生成使能信号?(J56 引脚 3)是在插入 HDMI 信号时生成、还是需要在该侧配置?

信号何时会显示(J12)? 我没有检测到任何信号、包括时钟信号。 HDMI 信号已插入、DMD 可以正常显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请注意、DMD  当将 HDMI 连接到 4K 信号时、 J56(引脚 3)和 J12 处没有信号输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    很抱歉耽误了回复。 您是否联系过 MinAik 以获得有关这些执行器信号的更多信息?

    如需建议、请参阅上一篇 E2E 博文: e2e.ti.com/.../dlpc4420aevm-question-about-the-4-ways-actuator-of-dlpc4420aevm-78-dmd

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lori

    是的,我已经 与 MinAik 联系,以获得有关这些执行器信号的更多信息。

    连接已按照建议设置、 尽管执行器驱动器正在接收信号、但我注意到这两个通道中没有信号
    ((J56 引脚 3 和 J12)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建伟、

    我咨询了团队、这是一个已知问题、DLPC4420EVM 在出现时不支持传动器波形。 团队将研究此问题、并将在下一版本中包括执行器支持。 不幸的是、我们没有此修复的短期时间线。  

    此致、

    Lori