This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP800REEVM:完全开启状态控制

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP800REEVM, DLP800RE, DLPC4430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1541374/dlp800reevm-full-on-state-control

器件型号:DLP800REEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC4430EVMDLP800REDLPC4430

工具/软件:

您好、我们将 DLP800REEVM 与 DLPC4430EVM 用于微镜控制。 我们使用正常方向的稳定 QTH 灯照亮 DMD。 使用 GUI 和 HDMI 连接、我们可以生成良好的全微镜关闭状态。 我们从视觉上看到这一点、因为所有的灯都只沿关闭方向亮起。 但是、当我们显示带 HDMI 的白色屏幕或使用测试模式白色背景时、所有光线都不会进入打开方向。 我们知道微镜池只能在关闭状态下寻址、因此我们只照亮 DMD 的中心圆(我们使用虹膜)。 我们有两个理论,可能会发生什么:

1. GUI 白色背景中的白色不是 (255,255,255)、因此微镜设置最亮的白色值、这在整个周期内并非所有微镜都打开。

2. DLP 处理采用 RGB 照明,因此即使是全白也有无界状态或抖动。 这将导致部分微镜翻转到关闭状态、从而导致不平衡。

如果其中一个更合适、请告诉我们。 我们希望进行对比度测量、因此所有微镜都必须处于打开状态。 接下来是通过软件向电子器件提供微镜位置位图 (0 或 1)、以便我们可以进行全开测量或半开半关。

谢谢、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    您能否与我分享您当前正在使用的软件文件? .img 文件名。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前使用的是 Flash_DLPC4430_DLP800RE_p8_HEP_WUXGA_S600_LED.img

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、克里斯蒂安、

    顾名思义、它需要 LED 源。

    如您在#2 中所述、预计会使用 RGB 照明、微镜的一部分会按预期翻转至关闭和打开状态。

    为了涵盖所有基底、DLP800RE 是一款±14.5°微镜倾斜器件、但应按如下所示进行配置:

    此处仅不支持灯、您需要使用 LED 系统进行检查。

    此致、

    Aaron