主题中讨论的其他器件:DLPC4430EVM、 DLP800RE、 DLPC4430
工具/软件:
您好、我们将 DLP800REEVM 与 DLPC4430EVM 用于微镜控制。 我们使用正常方向的稳定 QTH 灯照亮 DMD。 使用 GUI 和 HDMI 连接、我们可以生成良好的全微镜关闭状态。 我们从视觉上看到这一点、因为所有的灯都只沿关闭方向亮起。 但是、当我们显示带 HDMI 的白色屏幕或使用测试模式白色背景时、所有光线都不会进入打开方向。 我们知道微镜池只能在关闭状态下寻址、因此我们只照亮 DMD 的中心圆(我们使用虹膜)。 我们有两个理论,可能会发生什么:
1. GUI 白色背景中的白色不是 (255,255,255)、因此微镜设置最亮的白色值、这在整个周期内并非所有微镜都打开。
2. DLP 处理采用 RGB 照明,因此即使是全白也有无界状态或抖动。 这将导致部分微镜翻转到关闭状态、从而导致不平衡。
如果其中一个更合适、请告诉我们。 我们希望进行对比度测量、因此所有微镜都必须处于打开状态。 接下来是通过软件向电子器件提供微镜位置位图 (0 或 1)、以便我们可以进行全开测量或半开半关。
谢谢、
基督教