主题中讨论的其他器件: DLPC200
工具/软件:
我使用的是 DLP5500 芯片、 虽然我可以访问硬件数据表和一般时序信息、但无法找到有关串行通信端口 (SCP) 协议命令的详细信息、特别是控制功能(如复位行指针和设置 DMD 工作模式)所需的操作码。
如果没有这些命令、就很难按预期完全初始化和操作 DLP 器件。
有人能否请提供或引导我查看介绍 SCP 协议命令操作码及其用于 DLP5500 的技术文档或示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用的是 DLP5500 芯片、 虽然我可以访问硬件数据表和一般时序信息、但无法找到有关串行通信端口 (SCP) 协议命令的详细信息、特别是控制功能(如复位行指针和设置 DMD 工作模式)所需的操作码。
如果没有这些命令、就很难按预期完全初始化和操作 DLP 器件。
有人能否请提供或引导我查看介绍 SCP 协议命令操作码及其用于 DLP5500 的技术文档或示例?
James、
较旧的 DLPC200ZEW 控制器芯片仍然是一款有效器件。 但是、实际上并不建议使用它开始新的设计。
相反、 DLPC900AZPC 现已启用以支持 DLP5500 DMD。 不过、价格与 DLPC200 类似。
如果没有我们的某个控制器、TI 不支持使用 DMD。
您认为“合理“的价格是什么?
菲齐克斯