This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5500:SCP 协议操作码和命令文档申请

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLPC200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1544888/dlp5500-request-for-scp-protocol-opcodes-and-command-documentation

器件型号:DLP5500
主题中讨论的其他器件: DLPC200

工具/软件:

我使用的是 DLP5500 芯片、 虽然我可以访问硬件数据表和一般时序信息、但无法找到有关串行通信端口 (SCP) 协议命令的详细信息、特别是控制功能(如复位行指针和设置 DMD 工作模式)所需的操作码。

如果没有这些命令、就很难按预期完全初始化和操作 DLP 器件。

有人能否请提供或引导我查看介绍 SCP 协议命令操作码及其用于 DLP5500 的技术文档或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您将它用于哪个控制器?  SCP 总线通信应由控制器处理。  TI 不发布该协议。  它旨在对终端用户透明。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到价格合理的控制器、因为其生产已停产。 我使用 Digilent zybo z710 板运行芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    较旧的 DLPC200ZEW 控制器芯片仍然是一款有效器件。  但是、实际上并不建议使用它开始新的设计。   

    相反、 DLPC900AZPC 现已启用以支持 DLP5500 DMD。  不过、价格与 DLPC200 类似。

    如果没有我们的某个控制器、TI 不支持使用 DMD。   

    您认为“合理“的价格是什么?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、80 澳元是我的极限、因为这是一个学校项目。 我知道这可能是不可能的。 理论上拥有所有必要的硬件、但无法集成硬件、这会让人有些沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    唯一的选择,我可以建议是寻找使用的东西(如 ebay ).

    我想您对此进行低级控制?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好是的、我最终可能会找到一个旧的投影仪、并在其中使用控制器和 DLP、或者可能使用微型 LCD。 它适用于视网膜显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您绝对可以找到所有类型的二手投影仪,价格合理。  希望您能找到所需内容。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我想我会进一步研究一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。