This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:EVM 不能'不能通过 USB 连接

Guru**** 2531130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1543743/dlplcr4500evm-evm-doesn-t-connect-via-usb

器件型号:DLPLCR4500EVM


工具/软件:

您好:

我尝试通过 USB 连接到 lightcrafter 4500 EVM。 我安装了 lightcrafter GUI、但“connected"(“(已(已连接)指示灯仍然为红色。 我已经尝试了 3 种不同的电缆和计算机、每次拔下/重新插入 USB 电缆时、设备管理器都无法更新、这是否表示 USB 接口有缺陷?

谢谢、

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    有几种可能:

    • 如果此驱动程序以前连接到不同的系统、但不会连接到此系统、则较旧的驱动程序可能在较新的环境(即 Win 11)中丢失 。
    • FW/bootloader 已损坏。   
    • USB 接口有故障。

    您能否简要介绍一下此 EVM 的来源?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    这是一款全新的 EVM(昨天未经包装)。 它启动并显示演示屏幕正常、但我尚未能让它通过 USB 连接到任何 PC。

    谢谢、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您让我们知道。  

    以下是一些问题:

    • 您正在使用什么操作系统?   
    • 当您插入 USB 电源时、系统是否指示检测到设备?
    • 在设备管理器中、设备旁边是否有错误?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    我试过一台 windows 10 机器、一台并行运行的 windows 11 机器和一台 macOS 机器。 在所有 3 种情况下、都没有检测到器件的指示(Windows 机器的“this PC“下没有弹出消息,也没有更改器件管理器)。  

    在设备管理器中、没有设备旁边有错误、令人怀疑的是、当我从 PC 拔下/重新插入 USB 电缆时、设备管理器不会更新、就好像 PC 根本没有注册更改一样。 我已经在 PC 上尝试了两个可用的 USB 端口。 我还尝试在电缆插入到 PC 时调整电缆的 mini-USB 端、以检查它不仅仅是一个不良连接。

    是否有办法在没有 USB 连接的情况下更新固件? 是否存在可能导致此类问题的开关或跳线状态?

    谢谢、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试使用相同的 mini-USB 电缆/PC 组合插入不同的设备、在这种情况下、当我插入/拔下电缆并且设备管理器也刷新时、PC 会发出声音。 遗憾的是、EVM 仍无能为力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    我将发送一个朋友邀请、以便您可以向我获取购买信息。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好加布里埃尔,

    另外、请确保未组装 J23。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    自从我们脱机后、我将把这个公共线程标记为完成。

    菲齐克斯