This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:技术支持申请 — 398775

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1539107/dlp4710evm-lc-technical-support-request---398775

器件型号:DLP4710EVM-LC


工具/软件:

您好:

我希望你很好,

客户在使用以下器件时遇到问题:

DLP4710EVM-LC

这个问题已经发生了大约一个月,并且正在变得更糟。 。
问题如视频中所示。 垂直条纹
已显示。 其他| 08:39 AM 投影仪用于蓝色结构
轻型 3D 扫描仪。
视频:

evatronix-my.sharepoint.com/.../marcin_krzesinski_evixsc
an3d_com/Emn8raXvqntNufU3mdvswiQBlcRq7ca2x_C-shFoUV-7JQ?e=4Qg92S

部件超过 90 天、因此超出保修期。

您能否告知我们是否能够以任何方式帮助客户?

此问题是已知的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grzegorz,

    我们的道歉,但从星期五 7 月 11 日清晨开始,论坛停止维护。

    我已将其分配给能够提供帮助的人。  在此期间、链接似乎已断开。  您有其他方式提供视频吗?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在下面找到链接:

    https://streamable.com/k7moyf

    它将在 2 天后到期、  

    请告诉我您能看吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grzegorz,

    是的、我们可以看到这一个。  我本来希望我们可以下载它、以便在内部进行讨论。

    我看到的是一组接近垂直的(但略微倾斜到左下角)。  这是投影图像吗?  如果是、视频是如何拍摄的。   

    这是只能在视频中看到还是可以用肉眼看到?  直接与终端客户联系是否有帮助?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    您能否告知您是否可以选择与客户安排会议、

    我们仍在等待确认

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grzegorz、

    让我为下周初做好准备。

    菲齐克斯