This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:DLP 技术评估:有关 DMD 控制的问题(倾斜频率,确切倾斜时刻等)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1548049/dlp650lnir-dlp-technology-evaluation-question-about-dmd-control-tilt-frequency-exact-moment-of-tilt-etc

器件型号:DLP650LNIR
Thread 中讨论的其他器件:DLPLCRC410EVM、DLPLCR65NEVM、DLPLCR70EVM

工具/软件:

团队、
您可以就以下问题提供帮助吗?
这些问题是通用的、因此请告知最适合我们的 DLP 技术。
客户已经查看了:
 DLP 显示入门 (2025 年 2 月的 PPT)
 DLP 显示应用入门手册 (https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa059 )

提前感谢!
天线

我们计划评估 DLP、以生成摄像头需要使用的黑白图形。
需要完全控制 DMD。
其中一项要求是控制微镜处理下一个数据(倾斜)的频率。

有没有可以..

  • . 是否通过硬件/软件设置/更改帧速率?
  • . 通过硬/软件设置/更改镜像翻转频率?
  • . 定义后视镜通过硬/软件倾斜的确切时刻?

如有必要、我们将开发电子产品或其中的部件。 如果您已经有符合要求的硬件、请告知我。

DMD 的分辨率不是那么重要、但当然越高越好。 我 µm 10、8 μ m 或更高的像素间距最合适、如果您有建议、请告知我。

其他要求:

  • 无像素偏移

其他问题:

  • 您`s 主动控制 NIR DMD 的温度(例如珀耳帖元件)吗?
  • 是否有必要保持 50/50 开/关状态比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AnBer

    我已将其分配给我们的一个团队。  这里有很多东西、我认为联系客户并安排电话会议可能会更有效率。  无论如何、有相当多的项目需要进一步澄清。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AnBer

    我已 接受您的会议邀请、并将其转发给分配到此主题的团队成员。  同时、我要继续、将此标记为“TI 认为已解决“。  如果需要,可以重新开放两周。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 AnBer 、

    以下是我们在星期二上的首次会议呼吁中提到和讨论的评估模块的链接!

    这些产品页面均包含适用于下面列出的每个 EVM 的配套资料、文档和软件。   

    如果您对上面列出的 EVM(或任何其他 EVM)有其他信息或问题、请随时联系 BEN 或我自己。  

    谢谢、谨致问候、  

    Tristan Bottone