Thread 中讨论的其他器件:DLPLCRC410EVM、DLPLCR65NEVM、DLPLCR70EVM
工具/软件:
团队、
您可以就以下问题提供帮助吗?
这些问题是通用的、因此请告知最适合我们的 DLP 技术。
客户已经查看了:
DLP 显示入门 (2025 年 2 月的 PPT)
DLP 显示应用入门手册 (https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa059 )
提前感谢!
天线
我们计划评估 DLP、以生成摄像头需要使用的黑白图形。
需要完全控制 DMD。
其中一项要求是控制微镜处理下一个数据(倾斜)的频率。
有没有可以..
- . 是否通过硬件/软件设置/更改帧速率?
- . 通过硬/软件设置/更改镜像翻转频率?
- . 定义后视镜通过硬/软件倾斜的确切时刻?
如有必要、我们将开发电子产品或其中的部件。 如果您已经有符合要求的硬件、请告知我。
DMD 的分辨率不是那么重要、但当然越高越好。 我 µm 10、8 μ m 或更高的像素间距最合适、如果您有建议、请告知我。
其他要求:
- 无像素偏移
其他问题:
- 您`s 主动控制 NIR DMD 的温度(例如珀耳帖元件)吗?
- 是否有必要保持 50/50 开/关状态比?