This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478 的投影方法详细信息

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1550682/dlpc3478-projection-method-details-for-dlpc3478

部件号:DLPC3478


工具/软件:

您好、
我使用 DLPC3478、想了解投影 5 位 水平 图形时的投影过程详细信息。
例如、您能告诉我在投影 2 位图案时投影的工作原理吗? DMD 是在所有曝光时间内打开还是在关闭/打开周期内打开? 我需要这些信息,以便我可以检查我是否可以使用投影曝光时间的一部分
 ,而不是使用它的全部用于某些特定的应用.

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    在任何光控制(图形)模式下、DLPC3478 控制器都不支持 2 位图形。

    TI 采用显示多位深度数据的专有解决方案。 您可以获得有关通过 固件选择器工具提供的图案模式时序的详细信息。 在最新的 v9.2.0 版本说明中、您可以看到曝光时间范围具有在相同图形类型下可以看到的不同范围、这些范围利用不同的解决方案来实现这些时序范围。

    这些解决方案是先天性的、但我建议您使用光电探测器来查看所显示颜色的时序、但我无法讨论特定的 TI IP 用例。

    另请注意使用单色图案类型。

    如果您在 TI 知识产权之外有其他问题、请告知。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的实际问题与微镜控制机制有关。 投影如何处理多位数据? 例如、如果我以 10ms 的照明时间投射 5 位数据、十进制值为 7、微镜是否会保持关闭 7.5ms、然后再开启 2.5ms、或者它们是以固定频率在 25%的占空比打开和关闭吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    简单地说,这不是这些情况。 在此期间可能会在曝光时间内执行多个关闭/打开周期。

    同样、这也与您选择的曝光时间范围不同。

    如果您希望缩短时间,唯一的选择是使用较低的位值模式 — 理想情况下是 1 位 — 如果您使用相机检查图像,则应使用触发脉冲并将相机完全曝光。

    此致、

    Aaron