工具/软件:
您好、
我使用 DLPC3478、想了解投影 5 位 水平 图形时的投影过程详细信息。
例如、您能告诉我在投影 2 位图案时投影的工作原理吗? DMD 是在所有曝光时间内打开还是在关闭/打开周期内打开? 我需要这些信息,以便我可以检查我是否可以使用投影曝光时间的一部分
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、John:
感谢您通过 E2E 联系我们!
在任何光控制(图形)模式下、DLPC3478 控制器都不支持 2 位图形。
TI 采用显示多位深度数据的专有解决方案。 您可以获得有关通过 固件选择器工具提供的图案模式时序的详细信息。 在最新的 v9.2.0 版本说明中、您可以看到曝光时间范围具有在相同图形类型下可以看到的不同范围、这些范围利用不同的解决方案来实现这些时序范围。
这些解决方案是先天性的、但我建议您使用光电探测器来查看所显示颜色的时序、但我无法讨论特定的 TI IP 用例。
另请注意使用单色图案类型。
如果您在 TI 知识产权之外有其他问题、请告知。
此致、
Aaron