This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:高速投影

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC350, DLPC900, DLP5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1550138/dlplcr4500evm-high-speed-projection

器件型号:DLPLCR4500EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLPC350DLPC900DLP5500、DLP9000

工具/软件:

我正在开发一个需要使用 LightCrafter4500 高速投影 8 位图形的项目。 但是、由于预加载的缓冲区、我遇到了限制、它一次只允许六个映像。 此外、将新的 24 位图像加载到缓冲区大约需要 300ms、这会显著影响整体投影速度、即使投影仪本身支持 120Hz 也是如此。

是否有办法克服 LightCrafter4500 本身的这种限制、以实现更快、连续的高速图形投影?

作为替代方案、我还想了解 LightCrafter6500 和 LightCrafter9000 的缓冲容量。 具体来说:

  • 可以将多少个 8 位模式预加载到其缓冲区中?

  • 与 4500 相比、它们在 8 位图形的连续高速投影方面是否提供了更好的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hein、

    很高兴听到您的声音。  这是 DLPC350 和 LCR4500 硬件的限制。  您可以使用视频输入模式并以 24 位帧发送、60Hz 对于 8 位灰度相当于 180Hz。  您需要预先打包视频帧、

    对于 DLP6500 和 DLP9000、DLPC900 系统可在 DRAM 存储器中存储 400 种二进制图形。  这将转换为 50 个 8 位灰度图像。  要获取更多图形、您可以使用可容纳 1200 个二进制图形的 DLP5500 (XGA DMD)。  它们可以以大约 247Hz 的 8 位灰度图形运行。

    此外、在 DLPC900 系统上、您可以在 120Hz 下运行视频和视频图形模式(仅限 DisplayPort)。  对于在视频模式下等效于 360Hz 的 24 位帧、8 位灰度。  在“视频图案“模式下、您无法在 120Hz 视频帧期间运行全部三个灰度图案。  但是、您可以在视频帧期间为 240Hz 8 位灰度图形运行两个灰度帧。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLPC900 系统可在 DLP6500 和 DLP9000 的 DRAM 存储器中存储 400 种二进制图形。 这对应于 50 个 8 位灰度图像。

    只是为了确认 — 这是否意味着我可以在图形序列模式下的 1 秒内投影 50 个 8 位灰度图像、或者是否会由于缓冲或其他限制而存在额外的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好:

    是的、这对于两个系统都是如此、因为每个控制器在控制器中都有 DRAM。  对于双系统、每个控制器保存一半的模式。

    您确实可以在 1 秒内显示所有 400 幅图案、在不到 1/4 秒的时间内就能显示 50 个 8 位图案。

    菲齐克斯