Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC350, DLPC900, DLP5500
Thread 中讨论的其他器件:DLPC350、 DLPC900、 DLP5500、DLP9000
工具/软件:
我正在开发一个需要使用 LightCrafter4500 高速投影 8 位图形的项目。 但是、由于预加载的缓冲区、我遇到了限制、它一次只允许六个映像。 此外、将新的 24 位图像加载到缓冲区大约需要 300ms、这会显著影响整体投影速度、即使投影仪本身支持 120Hz 也是如此。
是否有办法克服 LightCrafter4500 本身的这种限制、以实现更快、连续的高速图形投影?
作为替代方案、我还想了解 LightCrafter6500 和 LightCrafter9000 的缓冲容量。 具体来说:
-
可以将多少个 8 位模式预加载到其缓冲区中?
-
与 4500 相比、它们在 8 位图形的连续高速投影方面是否提供了更好的性能?