This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:DMD 的镜像闪烁

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1551902/dlp650lnir-mirror-flickering-of-dmd

器件型号:DLP650LNIR


工具/软件:

您好:

我目前正在使用 DLP650LNIR 撰写硕士论文。 因为我们希望以后使用 DMD 来流入 MOT 中的原子,所以我们希望输出尽可能稳定。 我意识到、当使用光电二极管观察 DMD 输出时、微镜似乎存在取决于照明/照片时间的闪烁效应。 我认为这是为了防止在长时间描绘图像时镜子卡在一个位置。 在我们使用时、DMD 将激活约 1 分钟。 因此应该禁用此设置、但我不确定使用 API 或硬件设置是否可行。  

以下图片供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    我想说请禁用看门狗计时器、但您显示的时间间隔对于看门狗计时器来说太短了。

    您能否分享用于显示图案的脚本?  我不确定这是什么原因造成的。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、这将是使用 DMD 的代码:

    #这 3 个函数使得在导出图片时保持 DMD 初始化成为可能。
    Def dmd_init ():
      Global DMD
      #加载 Vialux .dll
      DMD = ALP4 (version =“4.3",“,libDir=r"C、libDir=r"C:“:\Program Files\ALP-4.3\ALP-4.3 API“)
      #初始化设备
      DMD.Initialize()

    DEF PECARE_IMAGE (TARGET_IMAGE):
      #二进制振幅图像 (0 或 1)
      bitDepth = 1
      imgSeq = np.connestate ([target_image.ravel ()])
      #为图片的图像序列号分配板载存储器,可以根据需要更改
      bitDepth.SeqAlloc (nbImg = 1、DMD = bitDepth)
      #将图像序列发送为一维列表/array/NumPy 数组,imgdata 始终需要为一维数组
      DMD.SeqPut (imgSeq)
      #将图像频率设置为 50 Hz
      DMD 设置时序(照明时间= 10**7)
      #在无限循环中运行序列
      DMD.Run ()

    Def dmd_deinit ():
      Global DMD
      #停止序列显示
      DMD.halt ()#类型:忽略
      #从板载存储器中释放序列
      DMD .FreeSeq()#类型:忽略
      #取消分配设备
      DMD .自由 ()#类型:忽略

    对于较早帖子中的“Plot(图)“、我将照明时间设置为 200us(以便可以看到多次闪烁运动)。

    对于照度时间=10**7、我得到以下图像:  

    骤降应该来自看门狗计时器、还是? 我也想知道、当微镜刷新时、为什么电压会出现两次骤降、而不仅仅是一次。  

    如何关闭 watchdogtimer?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    您似乎正在使用 ViALUX 平台。  这是相同的硬件、但在 apps_fpga 中具有其现有的专有软件。  您需要联系 ViALUX 以了解相关信息。

    菲齐克斯