工具/软件:
您好:
我目前正在使用 DLP650LNIR 撰写硕士论文。 因为我们希望以后使用 DMD 来流入 MOT 中的原子,所以我们希望输出尽可能稳定。 我意识到、当使用光电二极管观察 DMD 输出时、微镜似乎存在取决于照明/照片时间的闪烁效应。 我认为这是为了防止在长时间描绘图像时镜子卡在一个位置。 在我们使用时、DMD 将激活约 1 分钟。 因此应该禁用此设置、但我不确定使用 API 或硬件设置是否可行。
以下图片供参考: 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我目前正在使用 DLP650LNIR 撰写硕士论文。 因为我们希望以后使用 DMD 来流入 MOT 中的原子,所以我们希望输出尽可能稳定。 我意识到、当使用光电二极管观察 DMD 输出时、微镜似乎存在取决于照明/照片时间的闪烁效应。 我认为这是为了防止在长时间描绘图像时镜子卡在一个位置。 在我们使用时、DMD 将激活约 1 分钟。 因此应该禁用此设置、但我不确定使用 API 或硬件设置是否可行。
以下图片供参考: 
嘿、这将是使用 DMD 的代码:
对于较早帖子中的“Plot(图)“、我将照明时间设置为 200us(以便可以看到多次闪烁运动)。
对于照度时间=10**7、我得到以下图像:

骤降应该来自看门狗计时器、还是? 我也想知道、当微镜刷新时、为什么电压会出现两次骤降、而不仅仅是一次。
如何关闭 watchdogtimer?