Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710EVM-LCThread 中讨论的其他器件:DLP4710
工具/软件:
您好:
我目前正在设计一种定制的 3D 打印外壳、以便将 DLP4710 光控制评估模块集成到更大的系统(基于 DLP 的打印机)中。 为了确保正确安装、我需要完整组装的 EVM(包括光学引擎,PCB 和任何安装支架)的完整外部机械尺寸、理想情况下还需要模块的 CAD 模型/ STEP 文件。
我已经检查了可用的数据表和用户指南、但找不到完整装配体的完整外部尺寸。
请提供:
-
整个装配体的尺寸
-
DLP4710 光控制 EVM 组件的 CAD/步骤文件
这将帮助我准确地设计外壳、并确保正确的安装、通风和光学间隙。
非常感谢您的帮助!