This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:尺寸

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1553182/dlp4710evm-lc-dimensions

器件型号:DLP4710EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件:DLP4710

工具/软件:

您好:  
我目前正在设计一种定制的 3D 打印外壳、以便将 DLP4710 光控制评估模块集成到更大的系统(基于 DLP 的打印机)中。 为了确保正确安装、我需要完整组装的 EVM(包括光学引擎,PCB 和任何安装支架)的完整外部机械尺寸、理想情况下还需要模块的 CAD 模型/ STEP 文件。

我已经检查了可用的数据表和用户指南、但找不到完整装配体的完整外部尺寸。

请提供:

  • 整个装配体的尺寸

  • DLP4710 光控制 EVM 组件的 CAD/步骤文件

这将帮助我准确地设计外壳、并确保正确的安装、通风和光学间隙。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、

    请转到   以下页面:www.ti.com/.../DLP4710EVM-LC、然后向下导航开始并下载第 4 步:

    菲齐克斯