Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM, DLPC410
主题中讨论的其他器件:DLPLCR70EVM、 DLPC410、DLPR410B
工具/软件:
大家好、我正在使用 DLPLCRC410EVM + DLPLCR70EVM 设置并尝试通过显示图案 D4100 Explorer GUI 、但我一直收到以下错误消息:
“未连接 Discovery 4100 “
以下是我已经确认的内容:
-
USB 驱动程序 :“Device Manager(设备管理器)“→“Universal Serial Bus Controllers(通用串行总线控制器)“下正确显示“TI D4100 Explorer“。
-
注意事项 :控制器板上的 D16 和 D17 指示灯是 绿色 。
-
SW1 DIP 开关 :交换机 1 设置为 亮起 (USB 已启用)。
-
DDC41.ocx :成功通过注册
regsvr32、并放置在中SysWOW64 & System & the directory where DDC4100.exe(GUI) is。 -
GUI :以管理员身份运行。
当我尝试在 GUI 中按下“run"或“或“test pattern“按钮时、会一直显示“Discovery 4100 not connected“消息。
请给我帮助。 
谢谢您、
Suhyun。